如何在無線區域網路接收器測試中測量最低的EVM值

專業訊號分析儀
+ 專業型訊號分析儀

使用兩部頻譜分析儀量測 WLAN 待測裝置的 EVM

在諸如更寬的調變頻寬將訊號推向雜訊底限等嚴苛條件下,量測 WLAN 接收器測試中的誤差向量幅度 (EVM),需要一個能夠消除分析儀雜訊貢獻的測試系統。該測試系統需要將來自待測裝置 (DUT) 的雜訊與量測系統的其餘部分(包括分析儀)隔離開來。

在交叉關聯 EVM (ccEVM) 技術中,兩個頻譜分析儀作為接收器獨立擷取並解調相同的訊號,並消除接收器加入的非關聯雜訊,以獲得更低的 EVM。此方法可在 WLAN 接收器測試中提供準確可靠的待測物 EVM 量測,特別適用於高頻和寬頻應用。

WLAN 交叉相關 EVM 測試解決方案

在 WLAN 接收器測試中量測 EVM,需要消除來自接收器的不相關雜訊貢獻,以獲得待測裝置 (DUT) 更低的 EVM。Keysight WLAN ccEVM 測試解決方案結合了 XA5 SA6210A 專業信號分析儀和 N9077EM2E PathWave X 系列多點觸控應用軟體。該測試系統透過比較兩部信號分析儀上量測到的 EVM,來計算由待測裝置產生的雜訊和損耗所造成的真實 EVM,從而將待測裝置雜訊與量測系統的其餘部分隔離。這提供了比以往使用單一接收器更精確的 WLAN EVM 量測。

觀看 WLAN ccEVM 量測示範

探索我們的 WLAN ccEVM 測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?