WLAN 수신기 테스트에서 가장 낮은 EVM을 측정하는 방법

전문 신호 분석기
+ Expert 신호 분석기

두 개의 스펙트럼 분석기를 사용하여 WLAN DUT(테스트 대상 장치)에서 EVM 측정

신호를 잡음 플로어에 더 가깝게 밀어붙이는 더 넓은 변조 대역폭과 같은 까다로운 조건에서 WLAN 수신기 테스트에서 오류 벡터 크기(EVM)를 측정하려면 분석기의 잡음 기여도를 제거할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 테스트 시스템은 분석기를 포함한 나머지 측정 시스템에서 DUT(테스트 대상 장치)에서 발생하는 잡음을 분리해야 합니다.

교차 상관 EVM(ccEVM) 기술에서 수신기로 사용되는 두 개의 스펙트럼 분석기는 동일한 신호를 독립적으로 캡처하고 복조하며, 수신기에 의해 추가된 비상관 잡음을 상쇄하여 훨씬 낮은 EVM을 얻습니다. 이 방법은 WLAN 수신기 테스트, 특히 고주파 및 광대역 애플리케이션에서 정확하고 신뢰할 수 있는 DUT EVM 측정을 제공합니다.

WLAN 상호상관 EVM 테스트 솔루션

WLAN 수신기 테스트에서 EVM을 측정하려면 수신기에서 발생하는 비상관 노이즈 기여를 상쇄하여 DUT의 EVM을 훨씬 낮게 얻어야 합니다. 키사이트 WLAN ccEVM 테스트 솔루션은 XA5 SA6210A Expert 신호 분석기와 N9077EM2E PathWave X-Series 멀티터치 애플리케이션 소프트웨어를 결합합니다. 이 테스트 시스템은 두 신호 분석기에서 측정된 EVM을 비교하여 DUT에서 발생하는 노이즈 및 손상으로 인한 실제 EVM을 계산함으로써 DUT 노이즈를 나머지 측정 시스템으로부터 분리합니다. 이를 통해 단일 수신기로는 이전에는 불가능했던 매우 정확한 WLAN EVM 측정을 제공합니다.

WLAN ccEVM 측정 데모 보기

당사의 WLAN ccEVM 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?