스마트 스펙트럼 모니터링 수행 방법

신호 분석기
+ 신호 분석기

스마트 스펙트럼 모니터링을 위한 실제 RF 환경 포착

미션 크리티컬 통신을 위한 스마트 스펙트럼 모니터링은 동적이고 까다로운 조건에서 시스템 성능을 테스트하기 위해 실제 RF 환경 에뮬레이션을 필요로 합니다. 여기에는 신호 감지, 이미터의 지리적 위치 파악, RF 활동 기록 및 재생 기능과 관련된 시나리오가 포함됩니다. 이러한 테스트 시나리오는 신호 이상, 간섭, 여러 대역 및 위치에서 동적 이미터 이동을 포함한 다양한 운영 과제를 해결해야 합니다. 이러한 조건에서 성능을 검증하는 것은 복잡한 통신 환경에서 안정성, 복원력 및 상황 인식을 보장하는 데 필수적입니다.

스펙트럼 모니터링은 활동 감지, 빠른 지리적 위치 파악 및 RF 기록 및 재생의 세 가지 주요 사용 사례 에뮬레이션을 필요로 합니다. 테스트 엔지니어는 시스템이 무단 전송을 신속하게 감지하고 플래그를 지정하는 능력을 평가하기 위해 활성 RF 환경을 시뮬레이션해야 합니다. 지리적 위치 시나리오는 시스템이 다양한 조건에서 RF 소스를 얼마나 정확하고 신속하게 삼각 측량할 수 있는지 평가합니다. RF 캡처 및 재생은 과거 신호 환경 분석을 가능하게 하고 반복 가능한 테스트, 교육 및 문제 해결을 지원합니다. 이 솔루션은 정확한 성능 측정 및 운영 준비 상태를 보장하기 위해 자동화, 반복성 및 여러 신호 유형 및 손상의 통합을 지원해야 합니다.

스마트 스펙트럼 모니터링 솔루션

스펙트럼 모니터링은 복잡한 RF 환경과 실제 신호 조건의 에뮬레이션을 필요로 합니다. 키사이트 스마트 스펙트럼 모니터링 솔루션은 현장 준비 및 랩 기반 도구를 통합하여 탐지, 지리적 위치 파악 및 RF 기록 및 재생 사용 사례의 전체 범위를 지원합니다. 이 포괄적인 솔루션을 통해 엔지니어와 운영자는 동적이고 혼잡하며 잠재적으로 경쟁적인 RF 조건에서 스펙트럼 모니터링 성능을 테스트하고 평가할 수 있습니다. 이 솔루션은 키사이트 FieldFox 핸드형 분석기의 휴대성과 정밀성을 클라우드 기반 스펙트럼 모니터링 시스템(KSMS)과 결합하여 최대 54GHz의 넓은 주파수 범위에서 지속적인 실시간 스펙트럼 모니터링을 제공합니다. FieldFox는 실제 RF 활동을 캡처하고 TDOA(Time Difference of Arrival) 기술을 통해 지리적 위치 파악을 지원합니다. KSMS PC 기반 소프트웨어는 TDOA 기반 지리적 위치 파악을 위해 교차 상관 기술을 활용하고, 분산 센서의 데이터를 분석하여 GPS 정확도를 기반으로 중앙 집중식 가시성과 효과적인 신호 위치 추정치를 제공합니다.

스마트 스펙트럼 모니터링 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?