라스트 마일 간섭을 찾는 방법

FieldFox 마이크로파 분석기
+ FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기

수동 삼각 측량을 사용한 라스트 마일 간섭 탐지

알 수 없는 신호 소스의 위치를 ​​결정하려면 고급 방향 탐지(DF) 기술이 필요합니다. 라스트 마일 간섭을 찾을 때 수동 신호 삼각 측량은 효과적인 DF 방법입니다. 이 프로세스는 신호 수신, 위상차, 각도 계산, 방위선 및 교차점의 순차적 측정 접근 방식에 중점을 둡니다. 처음에 DF 안테나와 수신기는 신호 수신을 측정하여 안테나가 다양한 방향으로 수동으로 스위프할 때 신호 강도를 캡처합니다. 가장 강한 신호 방향은 피크 전력을 나타내고 위상차를 결정하는 데 도움이 됩니다. 안테나를 회전시키고 가장 강한 신호 수신 방향을 기록하여 신호의 피크 전력에 대한 안테나 정렬을 사용하여 각도 계산을 도출합니다. 피크 수신을 알려진 기준점(일반적으로 진북)과 정렬하여 신호의 방위각을 설정합니다.

수동 신호 삼각 측량을 위한 피크 전력, 방위각 및 지리적 위치를 측정하려면 견고한 테스트 시스템이 필요합니다. 이 테스트 시스템에는 단일 고이득 지향성 안테나, 신호 강도 및 위상을 식별할 수 있는 RF 수신기, 그리고 정밀한 위치 데이터를 제공하는 GPS 장치가 포함됩니다. 작업자는 여러 위치로 이동하여 각 지점에서 방위각과 GPS 좌표를 기록합니다. 그런 다음 작업자는 각도를 프로그래밍 방식으로 계산하고 이를 수신기의 지리적 위치와 결합하여 신호가 수신기에서 소스로 되돌아오는 예상 경로를 나타내는 방위선을 설정합니다. 여러 매핑된 방위선의 교차점은 신호 소스를 정확히 찾아냅니다. 이 프로세스는 알 수 없는 신호 간섭을 삼각 측량하여 시각적으로 표현하기 위한 매핑 시스템과 통합됩니다.

최종 구간 간섭 탐지 솔루션

라스트 마일 간섭 신호를 찾으려면 고급 DF 기술이 필요합니다. 키사이트 85574A 방향 탐지 안테나와 키사이트 FieldFox 핸드형 분석기를 함께 사용하여 수동 신호 삼각 측량을 수행하십시오. 이 다용도 핸드형 광대역 안테나(20 MHz ~ 8.5 GHz)는 간섭 탐지 및 GPS 기능을 갖춘 FieldFox 스펙트럼 분석기와 완벽하게 통합되어 정밀하고 효율적인 간섭 위치 파악을 가능하게 합니다. 85574A의 컴팩트한 설계는 향상된 감도를 위한 다중 안테나와 저잡음 증폭기를 포함하며, 강한 신호 환경을 위한 수동 모드를 제공합니다. GPS 통합은 지도에 궤적 선을 오버레이하여 간섭을 정확하게 찾아낼 수 있도록 합니다. 선택 사양 모듈은 주파수 범위를 확장하여 네트워크 유지보수를 위한 포괄적이고 견고하며 사용자 친화적인 솔루션을 제공합니다.

라스트 마일 간섭 탐지 솔루션 데모 보기

라스트 마일 간섭 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?