TDoA를 이용한 간섭 신호 위치 파악 방법

FieldFox 마이크로파 분석기
+ FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기

수신기 쌍 간의 시간 지연 삼각 측량

점점 더 혼잡해지는 스펙트럼에서 알 수 없는 신호 소스의 위치를 ​​결정하는 것은 고급 방향 탐지(DF) 기술이 필요합니다. 간섭은 연속파 또는 변조 신호, 펄스 간섭, 협대역 또는 광대역 간섭을 포함하여 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 광대역 및 디지털 변조 간섭을 찾을 때 TDoA(Time Difference of Arrival)는 효과적인 DF 기술입니다. 신호 감지, 식별, 동기화 및 처리는 TDoA를 사용한 간섭 완화의 모든 필수 단계입니다.

TDoA를 사용하여 알 수 없는 이미터의 소스를 찾으려면 수신기 간의 시간 지연을 측정하고 삼각 측량해야 합니다. 원격 스펙트럼 모니터링 소프트웨어는 간섭을 감지합니다. 정교한 신호 처리 알고리즘은 감지된 신호를 분석하고 특성화합니다. 원격 모니터링 소프트웨어 네트워크에 연결된 여러 동기화된 스펙트럼 분석기는 변조된 광대역 신호의 실시간 스펙트럼 데이터를 수집합니다. 이 소프트웨어는 쌍곡선의 교점을 계산하여 지리 위치 및 타임스탬핑을 사용하여 이미터의 위치를 추정합니다. 이 프로세스는 매핑 시스템과 통합되어 간섭 신호 소스를 시각적으로 표현합니다.

TDoA 방향 탐지 솔루션

광대역 이미터 및 간섭 신호를 찾아내려면 고급 방향 탐지 기술이 필요합니다. 세 대의 동기화된 키사이트 FieldFox 핸드형 분석기와 네트워크로 연결된 키사이트 스펙트럼 관리 소프트웨어(KSMS)를 사용하여 TDoA를 수행하십시오. KSMS는 FieldFox를 모니터링 장치로 사용합니다. 작업자는 마지막 마일 테스트 및 간섭 소스 위치 파악을 포함하여 간섭 탐지의 전체 수명 주기 동안 동일한 장비를 사용할 수 있습니다. FieldFox는 휴대용 테스트 현장의 편의성을 제공하며, KSMS는 원격 현장 모니터링 기능을 제공합니다.

간섭 문제를 감지하고 위치를 파악하는 방법에 대한 데모를 시청하십시오.

TDoA 방향 탐지 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?