分散式能源資源的普及

傳統電力公用事業正被分散式能源資源(DERs)及逆變器型能源資源(IBRs)所輔助,在某些情況下甚至被其取代;這些資源導入了最先進的電力、通訊及預測技術,從而大幅提升能源效率並降低能源成本。

然而,這也帶來了若干額外的複雜性與風險。在這本專為電力工程師及專業人士編寫的電子書中,隨著「車輛對電網」(V2G)技術日益普及,我們將探討電動車(EV)作為分散式能源資源(DER)的應用。此外,我們亦將重點闡述將電動車用作分散式能源資源的技術層面、營運上的挑戰,以及是德科技(Keysight)為簡化分散式能源資源管理所提供的解決方案。

何謂分散式能源資源?

傳統電網與聯網智慧電網

傳統電網與配備分散式能源(DER)的現代電網

分散式能源資源是指既非集中設置,亦非由傳統電力公司獨家管理的電力基礎設施組件。相反地,它們由眾多小型發電、儲能及需求管理單元組成,這些單元由多個實體營運,並共同運作形成一個去中心化的系統。許多分散式能源資源屬於逆變器型資源(通常稱為 IBR),意即它們使用稱為逆變器的電力電子裝置,來轉換及控制供應至電網的電力。

傳統電網的設計是讓電力從大型中央發電廠,透過高壓輸電線路和低壓配電系統,單向流向用戶。分散式能源(DERs)則透過雙向電力流動,並在消費點附近設置發電與儲能設備,從根本上顛覆了這種模式。 部分分散式能源(DERs)會接入主配電網,以在用電需求高峰時增加供電容量;而另一些則是「電表後端」系統,在用戶場地內提供額外的現場電力。

微電網是一種特殊的分散式能源(DER),具有自給自足的特性,通常由許多較小的分散式能源組成。微電網可連接至主電網,亦可作為孤島模式獨立運作。

DER 與 IBR 系統包括:

  • 屋頂太陽能光電(PV)板與逆變器
  • 水力發電系統
  • 生物質能源系統
  • 小型風力發電機
  • 燃料電池
  • 熱電聯產(CHP)
  • 核能小型模組化反應爐(功率最高達數十兆瓦)

儲能系統包括:

  • 電池儲能系統
  • 蓄熱技術,例如熱水器、熔鹽、相變材料及熱化學反應

需求管理型分散式能源(DER)的例子包括:

  • 電動車(EV)、混合動力電動車(HEV)以及車網互動(V2G)系統
  • 根據電網狀況或即時電價調整工業用電負載
  • 智慧恆溫器
  • 智慧家電

為何分散式能源(DER)與獨立發電商(IBR)的重要性日益提升?

傳統電網正迅速從一個純粹集中式、單向的系統,轉型為一種混合系統,其中融入了高度分散化、雙向、互聯且智慧化的「智慧電網」分散式能源(DER)。這項轉變是由以下因素所驅動:

  • 可再生能源的整合程度日益提高:由於對排放與氣候變遷的擔憂,太陽能和風能正迅速取代煤炭和天然氣等化石燃料。這類潔淨能源通常以分散式能源(DER)的形式運作。
  • 電動車的崛起:具備 V2G 功能的電動車可透過將電力回輸至電網,發揮分散式能源(DER)的作用。
  • 客戶意識:許多企業及家庭客戶希望能夠更有效地掌控能源消耗、降低帳單金額、透過備用電源提升系統韌性,並實踐永續發展。
  • 倡議:諸如 智慧電力聯盟 (SEPA)以及smartEn (Smart Energy Europe)等組織,皆倡導加速採用分散式能源資源(DERs),因為這些資源——包括太陽能、儲能、需求響應及電動車——不僅能以具成本效益的方式,打造更潔淨、更具韌性且更靈活的電網,同時也能賦能公用事業公司、企業及消費者,使其能積極參與並從持續進行中的能源轉型中獲益。
  • 電網效益:分散式能源(DER)可強化諸如能源儲存及需求側管理等電網服務。
  • 先進技術:人工智慧(AI)、生成式人工智慧、大型語言模型及機器學習等高耗能技術的應用日益普及,正推動採用分散式能源(DERs)來增強發電能力。與此同時,這些技術透過協助管理去中心化帶來的複雜性,進而優化分散式能源的運作。
推動分散式能源(DER)採用的因素

分散式能源(DER)與獨立電網(IBR)驗證面臨哪些主要挑戰?

驗證分散式能源(DER)與迴路平衡(IBR)技術面臨的一大挑戰,在於如何精確模擬這些技術運作時所處的各種真實世界條件,包括溫度與輻照度的變化、電網故障、電池行為,以及軌道環境。當測試雙向功率流動時,這種複雜性會進一步增加,因為測試系統必須在精確重現不斷變化的運作條件的同時,測量由此產生的熱量積聚。

驗證方面的挑戰

對分散式能源(DER)及智慧電網(IBR)系統與組件進行實驗室與現場驗證時,會面臨若干挑戰,包括:

  • 戶外測試的複雜性:分散式能源(DER)及獨立式發電設備(IBR)——例如太陽能板、電池和光伏逆變器——的戶外實地測試,往往既複雜、耗時又昂貴。
  • 互通性與合規性障礙:確保不同分散式能源(DER)、獨立發電設施(IBR)與電網系統之間能無縫互通並實現功能整合,是一項艱鉅的任務。此外,所有系統都必須符合全球及區域性標準。
  • 高電壓與高功率的難題:進行高功率級別的測試時,必須克服各項挑戰,並避免設備耐受性、安全系統、冷卻系統及場地準備方面出現故障。
  • 精確度與重複性方面的障礙:在充滿雜訊的動態高功率環境中,要獲得精確且一致的測量結果,往往極具挑戰性。
  • 故障偵測問題:在複雜情境下偵測電網故障,往往是一項艱鉅的任務。
  • 測試自動化與擴展的難題:由於標準不斷演變且需要精確控制,要將合規性與複雜的測試程序自動化實屬不易。此外,隨著分散式能源(DER)與獨立發電(IBR)的功率水準及組件數量增加,所需測試環境的規模與複雜度也日益難以管理。
  • 設備保護的難處:防止受測的敏感且貴重設備受損,特別是在驗證故障狀況時,至關重要。
  • 電磁相容性方面的挑戰:要確保分散式能源(DER)和獨立電網設備(IBR)不會產生有害的電磁輻射,且不易受到干擾,並非易事。
  • 低頻事件的除錯:在複雜系統中找出並觸發罕見的異常狀況,是非常困難的。
驗證分散式能源(DER)與獨立發電(IBR)所面臨的挑戰
現代電網中的分散式能源(DER)帶來了新的驗證挑戰

電網現代化的挑戰

電網現代化對電網營運商而言,面臨著重大的財務與工程挑戰,具體如下:

  • 高成本:以具成本效益的方式部署分散式能源(DER)、升級基礎設施以及確保網路安全,都極具挑戰性。公用事業、科技公司、政策制定者與消費者等跨產業之間的合作至關重要。
  • 可再生能源的波動性:整合波動性可再生能源是一項挑戰,因為電網必須在不影響可靠性的前提下應對電力波動。為緩解其間歇性問題,通常需要高效的儲能系統,這會帶來成本與複雜性。
  • 既有系統的挑戰:確保新型分散式能源(DER)技術與現有電網系統之間能無縫溝通與整合,是一項重大挑戰。
  • 合規難題:現行監管框架尚未能支持電網現代化,也未能為新技術提供誘因。針對所有分散式能源(DER)類型制定並採用通用的通訊標準與協定,是一個複雜的過程。
  • 電網穩定性問題:過渡到包含多種基於逆變器的分散式能源(DER)或逆變器並聯系統(IBR)的電網,在維持穩定性、可靠性及電能品質,以及避免電壓波動方面,都帶來了挑戰。
  • 非預期孤島現象:防止因分散式能源(DER)在與主電網斷開連接後仍保持帶電狀態而導致的意外孤島現象,這是一項重大的安全隱患與挑戰。
  • 公用事業面臨的挑戰:從傳統的集中式發電轉向包含再生能源在內的更多元化發電組合,帶來了若干營運與管理上的挑戰。
  • 需求響應問題:由於電動車的大規模普及及快速充電器的普及,導致電力需求增加,因此預測並平衡供需至關重要。
  • 散熱管理方面的挑戰:傳統的散熱器會產生大量熱量,導致散熱成本增加,並需擴充相關基礎設施。

儲能的挑戰

儲能是分散式能源(DER)的關鍵組成部分。這對儲能系統營運商而言,所面臨的挑戰包括:

  • 初期成本:儲能系統的初期投資可能相當可觀。
  • 儲存期限有限:某些技術的儲存期限相對較短,這限制了其在長期穩定性方面的效能。
  • 環境損害:電池的開採、生產及廢棄處理都會對環境造成負面影響。
  • 電網整合問題:整合儲能系統需要仔細規劃與協調,以確保系統間的互通性。
  • 電池管理的挑戰:電池管理系統雖是複雜的控制系統,但對其進行測試卻至關重要。
  • 電池特性分析的難處:要理解、優化並確保電池系統的品質與使用壽命——包括管理自放電及預測性能——是一項艱鉅的挑戰。
電池儲能系統是高價值分散式能源(DER)的一個例子
若要將電動車用作分散式能源(DER),必須進行徹底的電力與通訊測試

電動車面臨的挑戰

由電動車(EV)、電動車充電設備(EVSE)及車對電網(V2G)系統所組成的電動移動領域,面臨著獨特的技术與營運挑戰,例如:

  • 互通性與符合性問題:依據全球及區域標準,確保不同電動車、電動車充電樁(EVSE)及車對電網(V2G)之間的端對端互通性,仍是重大挑戰。
  • 充電協定的複雜性:管理與交流電(AC)、直流電(DC)、脈衝寬度調變以及控制器區域網路(CAN)通訊相關的各種充電協定與要求,是一項極具挑戰性的任務。
  • V2G 連接的技術複雜性:將具備 V2G 功能的電動車連接至電網極為複雜,必須同時遵循電動車與電網各自的標準。不同的 V2G 架構(例如直流 V2G、交流 V2G 以及分離式交流 V2G)具有不同的智慧逆變器與控制單元配置,並需遵循特定的測試與認證程序。
  • 大功率充電的問題:在大功率充電方面,熱管理、高電壓與大電流處理,以及與電源的整合等方面,均出現了挑戰。
  • 不可靠的通訊:維持電動車與電動車充電樁之間的可靠通訊至關重要,但同時也頗具挑戰性。
  • 複雜的標準:由於全球各地的充電標準各異且互不兼容,製造商被迫針對多個市場進行產品設計與測試。電動車(EV)及電動車充電設備(EVSE)必須確保其產品符合數十項關於安全、可靠性、電能品質、充電、通訊及互連的標準。
  • 陌生的新標準:諸如國際標準化組織(ISO)的ISO 5118 標準等新興規格,針對 V2G 通訊介面等新興規格,目前仍未經實證,尚需廣泛驗證。
  • 抗干擾通訊:要確保通訊的可靠性——特別是對於某些電動車及充電標準所偏好的 CAN 匯流排——必須具備高度的抗干擾能力。
  • 電源相容性:再生式電源供應器為了確保能正常互通運作,對電源有非常具體的要求。

網路安全挑戰

由於發電屬於關鍵基礎設施,因此常成為敵對國家與惡意人士的首選攻擊目標。他們駭入分散式能源(DER)的通訊與運作網路,以引發停電、電壓下降及其他故障。測試電力系統及其互聯網路面對網路攻擊的韌性至關重要。針對分散式能源(DER)制定的新 針對分散式能源(DERs)的全新網路安全標準 也必須與時俱進,以確保能源安全及抵禦攻擊的韌性。

以下是分散式能源(DER)網路安全驗證中常見的幾項挑戰:

  • 日益擴大的攻擊面:隨著分散式能源(DER)與數位技術的融入,電網的互聯程度日益加深,進而衍生出許多新型態的漏洞。
  • 不斷演變的威脅:網路威脅不斷變化,且日益精妙。要始終領先一步,實屬極大挑戰。
  • 實施成本高昂:建立並維持穩健的網路安全防禦態勢,既至關重要,又耗資不貲。
  • 專業人才短缺:總體而言,目前缺乏具備保護關鍵能源資產這方面專業知識的網路安全專業人才。
  • 難以管理的資料:處理智慧電網裝置所產生且日益龐大的資料量,可能會造成儲存與可擴展性方面的問題。
  • 嚴格的法規:因應不斷演變的網路安全與網路韌性法規、遵守資料隱私要求,以及審計安全措施的實施狀況,這些都極具挑戰性。網路韌性必須在確保營運電網安全的前提下,以安全且謹慎的方式進行測試。
  • 未知漏洞:持續識別、追蹤並處理已部署裝置中的漏洞,需要投入大量的研究與心力。