Choose a country or area to see content specific to your location
Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen bei der Installation und dem Management dezentraler verteilter Energieerzeugungsanlagen (DERs) und wechselrichterbasierter Energieerzeugungsanlagen (IBRs) und wie die Lösungen von Keysight diese Herausforderungen mindern.
Traditionelle Energieversorgungsunternehmen werden durch dezentrale Energieerzeugungsanlagen (DERs) und wechselrichterbasierte Energieerzeugungsanlagen (IBRs) ergänzt und in einigen Fällen sogar ersetzt. Diese Anlagen nutzen modernste Technologien in den Bereichen Energieerzeugung, Kommunikation und Prognose, um die Energieeffizienz drastisch zu steigern und die Energiekosten zu senken.
Doch sie bringen zusätzliche Komplexitäten und Risiken mit sich. In diesem E-Book für Energieingenieure und Fachleute untersuchen wir Elektrofahrzeuge (EVs) als dezentrale Energiequellen (DER) im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Vehicle-to-Grid (V2G). Wir beleuchten außerdem die technischen Aspekte der Nutzung von EVs als DER, die betrieblichen Herausforderungen und die Lösungen von Keysight zur Optimierung des DER-Managements.
Dezentrale Energieerzeugungsanlagen (DERs) sind Komponenten der Energieinfrastruktur, die weder zentral gelegen noch ausschließlich von traditionellen Energieversorgungsunternehmen betrieben werden. Sie bestehen vielmehr aus vielen kleinen Stromerzeugungs-, Energiespeicher- und Lastmanagementeinheiten, die von verschiedenen Anbietern betrieben werden und als dezentrales System zusammenarbeiten. Viele DERs sind wechselrichterbasierte Anlagen (häufig als IBRs bezeichnet), d. h. sie nutzen leistungselektronische Geräte, sogenannte Wechselrichter, um den ins Netz eingespeisten Strom umzuwandeln und zu steuern.
Herkömmliche Stromnetze sind für den unidirektionalen Stromfluss von großen Kraftwerken zu den Verbrauchern über Hochspannungsleitungen und Niederspannungsverteilungsnetze ausgelegt. Dezentrale Energieerzeugungsanlagen (DERs) stellen diesen Ansatz grundlegend auf den Kopf, indem sie einen bidirektionalen Stromfluss ermöglichen. Erzeugung und Speicherung erfolgen in unmittelbarer Nähe der Verbrauchspunkte. Einige DERs sind an die Hauptverteilungsnetze angeschlossen, um bei Bedarfsspitzen zusätzliche Kapazität bereitzustellen, während andere als netzgekoppelte Systeme (hinter dem Zähler) zusätzliche Energie direkt auf dem Grundstück des Kunden liefern.
Ein Mikronetz ist eine spezielle Art von dezentraler Energieerzeugung (DER), die in sich geschlossen ist und typischerweise aus vielen kleineren DER besteht. Ein Mikronetz ist entweder an das Hauptnetz angeschlossen oder arbeitet autark als Inselnetz.
DER- und IBR-Systeme umfassen:
Zu den Energiespeichersystemen gehören:
Beispiele für dezentrale Energieerzeugungsanlagen zur Laststeuerung sind:
Das traditionelle Stromnetz wandelt sich rasant von einem ausschließlich zentralisierten, unidirektionalen System zu einem Hybridsystem mit hochgradig dezentralisierten, bidirektionalen, vernetzten und intelligenten dezentralen Energieerzeugungsanlagen („Smart Grid“). Dieser Wandel wird durch Faktoren wie die folgenden vorangetrieben:
Eine zentrale Herausforderung bei der Validierung von DER- und IBR-Technologien besteht darin, die vielfältigen realen Betriebsbedingungen präzise zu simulieren. Dazu gehören Schwankungen von Temperatur und Sonneneinstrahlung, Netzfehler, Batterieverhalten und orbitale Umgebungsbedingungen. Diese Komplexität erhöht sich bei der Prüfung bidirektionaler Leistungsflüsse, da die Testsysteme veränderliche Betriebsbedingungen exakt nachbilden und gleichzeitig die resultierende Wärmeentwicklung messen müssen.
Die Überprüfung von DER- und IBR-Systemen und -Komponenten im Labor und im Feld ist mit mehreren Herausforderungen verbunden, darunter:
Die Modernisierung der Stromnetze stellt die Netzbetreiber vor erhebliche finanzielle und technische Herausforderungen, die im Folgenden erläutert werden:
Energiespeicherung ist ein entscheidender Bestandteil dezentraler Energieerzeugungsanlagen. Für die Betreiber von Speichersystemen ergeben sich daraus folgende Herausforderungen:
Das Segment der Elektromobilität, bestehend aus Elektrofahrzeugen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVSEs) und V2G-Systemen, birgt einzigartige technische und betriebliche Herausforderungen, wie zum Beispiel:
Da die Stromerzeugung eine kritische Infrastruktur darstellt, ist sie ein bevorzugtes Ziel feindlicher Staaten und Einzelpersonen mit böswilligen Absichten. Diese dringen in die Kommunikations- und Betriebsnetze dezentraler Energieerzeugungsanlagen ein, um Stromausfälle, Spannungseinbrüche und andere Störungen zu verursachen. Die Prüfung von Stromnetzen und ihrer Verbindungen auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe ist daher unerlässlich. Neue Cybersicherheitsstandards für dezentrale Energieerzeugungsanlagen müssen parallel dazu weiterentwickelt werden, um die Energiesicherheit und die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe zu gewährleisten.
Nachfolgend sind einige häufige Herausforderungen bei der Überprüfung der Cybersicherheit von DER aufgeführt:
Mit zunehmender Verbreitung dezentraler Energiequellen und wechselrichterbasierter Systeme verlagert sich die Validierung von Einzelgeräten hin zum koordinierten Systemverhalten in bidirektionalen Netzumgebungen. Keysight bietet Funktionen für Design, Emulation und Tests, die die Validierung von dezentralen Energiequellen und wechselrichterbasierten Systemen wie Wechselrichtern, Speichern, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellen und anderen netzgekoppelten Stromversorgungssystemen unter realistischen Bedingungen unterstützen und Ihnen so eine sichere Implementierung ermöglichen.
Validierung dynamischer dreiphasiger Netzbedingungen zur Überprüfung des Wechselrichterverhaltens, der Stabilität des Mikronetzes und der Fehlerdurchgangsfähigkeit.
Emulation von Gleichstrom für Sourcing- und Sinking-Anwendungen wie z. B. Tests von Traktionswechselrichtern und Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge.
Replizieren Sie die Eigenschaften von Photovoltaikmodulen (PV), um netzgekoppelte Wechselrichter unter verschiedenen Bestrahlungs- und Temperaturbedingungen zu testen.
Liefern Sie leistungsstarke, bidirektionale Gleichstromenergie, um Wechselrichter und Speichersysteme hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und regenerativer Energierückgewinnung zu testen.
Testen von Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge durch Emulation von Elektrofahrzeugbatterien und -kommunikation.
Testen und charakterisieren Sie Batterien unter realistischen Lastprofilen, um die Speicherleistung zu verbessern und einen sicheren Mikronetzbetrieb zu gewährleisten.
Entdecken Sie weitere Lösungen für die Planung und Validierung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen zur Modernisierung von Stromnetzen.
Stärken Sie die Widerstandsfähigkeit Ihres Stromnetzes mit Tools zur Netzwerktransparenz und Cybersicherheitsvalidierung.
Können wir Ihnen behilflich sein?