Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
分散型エネルギー資源(DER)やインバータベース資源(IBR)の導入・運用における課題と、キーサイト社のソリューションがそれらをどのように解決するかについてご紹介します。
従来の電力事業は、分散型エネルギー資源(DER)やインバータ型資源(IBR)によって補完され、場合によってはそれらに取って代わられつつあります。これらの資源は、最先端の電力、通信、予測技術を導入することで、エネルギー効率を劇的に向上させ、エネルギーコストを削減しています。
しかし、それには独自の複雑さやリスクもいくつか伴います。電力エンジニアや専門家向けのこの電子書籍では、V2G(Vehicle-to-Grid)が勢いを増す中、電気自動車(EV)を分散型エネルギー資源(DER)として捉えて考察します。また、EVをDERとして活用する際の技術的側面や運用上の課題、そしてDER管理を効率化するためのキーサイトのソリューションについても解説します。
分散型エネルギー資源(DER)とは、一か所に集中して設置されておらず、従来の電力会社によって独占的に管理されていない電力インフラの構成要素である。その代わりに、複数の主体によって運営される多くの小規模な発電、エネルギー貯蔵、および需要管理ユニットから構成され、これらが連携して分散型システムとして機能する。多くのDERはインバーターベースのリソース(一般にIBRと呼ばれる)であり、インバーターと呼ばれる電力電子デバイスを使用して、系統に供給される電力を変換・制御する。
従来の電力網は、大規模な中央発電所から高圧送電線や低圧配電システムを経由して、消費者の元へ電力を一方向の流れで供給するように設計されています。分散型エネルギー資源(DER)は、消費地点の近くに発電設備や蓄電設備を設置し、双方向の電力の流れを実現することで、このアプローチを根本から覆すものです。 一部のDERは、電力需要がピークに達した際に供給能力を補うために主要な配電網に接続されていますが、他のDERは、顧客の敷地内で追加の電力を供給する「メーター後方」システムとなっています。
マイクログリッドとは、自立型の分散型エネルギー資源(DER)の一種であり、通常は多数の小型DERで構成されています。マイクログリッドは、主系統に接続されている場合もあれば、孤立系として独立して稼働する場合もあります。
DERおよびIBRシステムには、以下のものが含まれます:
エネルギー貯蔵システムには、次のようなものがあります:
需要管理型分散型エネルギー資源(DER)の例としては、次のようなものがあります:
従来の電力網は、完全に集中型で一方向のシステムから、高度に分散化され、双方向で、ネットワーク化され、かつインテリジェントな「スマートグリッド」型分散型エネルギー資源(DER)を取り入れたハイブリッドシステムへと急速に変化しつつあります。この変化は、次のような要因によって推進されています:
分散型エネルギー資源(DER)および独立系発電(IBR)技術の検証における重要な課題は、温度や日射量の変動、送電網の故障、バッテリーの挙動、軌道環境など、これらの技術が稼働する多様な実環境条件を正確にシミュレートすることです。双方向電力流の試験を行う場合、試験システムは変化する稼働条件を正確に再現しつつ、その結果生じる発熱を測定しなければならないため、この複雑さはさらに増します。
分散型エネルギー資源(DER)および独立型電力系統(IBR)のシステムおよび構成要素に関する実験室および実地での検証には、以下のような課題がいくつかあります。
電力網の近代化には、以下に概説するように、電力網運営者にとって多大な財政的・技術的課題が伴います。
エネルギー貯蔵は、分散型エネルギー資源(DER)の重要な構成要素です。貯蔵システム運営者にとっての課題は以下の通りです:
EV、EV充電設備(EVSE)、およびV2Gシステムで構成されるe-モビリティ分野には、以下のような特有の技術的・運用上の課題があります。
発電は重要インフラであるため、敵対的な国家や悪意のある個人にとって格好の標的となっています。彼らは分散型エネルギー資源(DER)の通信ネットワークや運用ネットワークに侵入し、停電や電圧低下、その他の障害を引き起こそうとします。サイバー攻撃に対する耐性を確認するため、電力システムとその相互接続をテストすることは極めて重要です。新たな 分散型エネルギー資源(DER)向けの新たなサイバーセキュリティ基準 も、エネルギー安全保障と攻撃に対する回復力を確保するために、これに合わせて進化させなければなりません。
以下に、分散型エネルギー資源(DER)のサイバーセキュリティ検証における一般的な課題をいくつか挙げます。
分散型エネルギー資源(DER)やインバータベースのリソース(IBR)が普及するにつれ、双方向送電網環境における検証の対象は、個々のデバイスからシステム全体の協調動作へと移行しています。キーサイトは、インバータ、蓄電システム、EV充電設備、燃料電池、その他の系統連系電力システムといったDERやIBRを、実環境に近い条件下で検証するための設計、エミュレーション、およびテスト機能を提供しており、お客様が安心して導入できるよう支援します。
動的な三相系統の状態を検証し、インバータの動作、マイクログリッドの安定性、および故障時耐過渡性能を検証する。
トラクション・インバーターやEV急速充電テストなど、ソーシングおよびシンク・アプリケーション用のDC電源エミュレーション。
太陽光発電(PV)モジュールの特性を再現し、多様な日射量および温度条件下で系統連系インバータをテストします。
高電力の双方向DCエネルギーを供給し、効率性、安全性、および回生エネルギー回収を実現しながら、インバータと蓄電システムを試験します。
EVバッテリーと通信機能をエミュレートして、EV用急速充電器をテストする。
現実的な負荷プロファイルの下でバッテリーをテストおよび特性評価し、蓄電性能を向上させ、安全なマイクログリッド運用を確保します。
電力網の近代化に向けた、DERの設計および検証ソリューションをさらにご覧ください。
ネットワークの可視化とサイバーセキュリティ検証ツールを活用して、電力網のレジリエンスを強化しましょう。
何をお探しですか?