分散型エネルギー資源としての電気自動車

電子書籍

 

V2G(車両 ‐ グリッド)は、電気自動車(EV)のバッテリーから送配電網への電力供給を可能にするスマートな充電テクノロジーです。V2Gに対応したEVは分散型エネルギー資源として機能し、電力需要の多い時間帯に送配電網に電力を追加供給して電力受給の安定化を図ることができます。

 

V2G対応EVの送配電網への接続はきわめて複雑で、EVおよびEV充電設備(EVSE)開発者の双方が安全性、信頼性、電力品質を確保するために、それぞれの製品を各種規格に適合させる必要があります。

このeBook(電子書籍)では、V2Gの実現に向けた革新的な最前線での取り組みと以下の内容について説明します。

• 送配電網構造の変化

• V2G対応EVとEVSEによる送配電網の受給バランスの確保

• 世界各地のV2G適合性規格

• DERメーカーの設計およびテストにおける課題

• V2Gテストの課題の克服