影片
Wi-Fi 8 標誌著一項策略性轉變,將可靠性置於峰值速度之上。協調式空間重用、強化的多存取點(AP)協調以及協調式波束成形,皆為旨在為未來服務需求與人工智慧(AI)工作負載提供確定性連線的新功能。當您為 Wi-Fi 8 認證做好準備時,了解如何驗證真實世界的效能,對於提供無縫且高品質的 Wi-Fi 體驗至關重要。
本網路研討會將聚焦於以下幾個面向:
什麼是 Wi-Fi 8?
與 Wi-Fi 7 及先前 Wi-Fi 技術週期的差異
對網際網路服務供應商(ISP)的影響以及為什麼 Wi-Fi 8 如此重要
測試與驗證挑戰
Wi-Fi 8 測試方法
適合想了解 Wi-Fi 8 以及如何確保您的網路和產品已做好準備的工程師與經理。
首席產品經理
Keysight
Janne Linkola 是 Keysight 無線事業部的首席產品經理。Janne 的職業生涯大部分時間都在電信業者擔任各種工程與產品開發職務。他曾擔任 Altice USA 的無線架構院士,領導其次世代 Wi-Fi 專案,並曾在 T-Mobile USA 負責 Wi-Fi 通話及其他專案的產品開發。最近,Janne 曾在 octoScope 擔任行銷總監,並在 Keysight 收購 octoScope 後加入 Spirent 團隊。Janne 擁有芬蘭赫爾辛基阿爾托大學的電機工程碩士學位 (MScEE)。