Sob demanda
October 4, 2023
Data
10:00AM - 12:30 PM PT
Hora
2 horas
Duração
Virtual
Localização
O Wi-Fi 8 marca uma mudança estratégica, priorizando a confiabilidade em detrimento da velocidade máxima. A reutilização espacial coordenada, a coordenação aprimorada entre pontos de acesso (AP) e a formação de feixes coordenada estão entre os novos recursos que visam oferecer conectividade determinística para as futuras demandas de serviços e cargas de trabalho de inteligência artificial (IA). À medida que você se prepara para a certificação do Wi-Fi 8, compreender como validar o desempenho em condições reais será fundamental para proporcionar experiências de Wi-Fi contínuas e de alta qualidade.
Este webinar abordará os seguintes aspectos:
O que é o Wi-Fi 8?
Diferenças em relação ao Wi-Fi 7 e aos ciclos anteriores de tecnologia Wi-Fi
Impacto sobre os provedores de serviços de internet (ISPs) e por que o Wi-Fi 8 é importante
Desafios relacionados a testes e verificação
Metodologias de teste para o Wi-Fi 8
Engenheiros e gerentes interessados em conhecer o Wi-Fi 8 e saber como garantir que suas redes e produtos estejam preparados para ele.
Gerente Principal de Produto
Keysight
Janne Linkola é gerente sênior de produtos na divisão de Tecnologia Sem Fio da Keysight. Janne passou a maior parte de sua carreira em operadoras, ocupando diversos cargos nas áreas de engenharia e desenvolvimento de produtos. Ele foi Fellow de Arquitetura Sem Fio na Altice USA, liderando as iniciativas de Wi-Fi de última geração da empresa, e trabalhou na T-Mobile USA, liderando o desenvolvimento de produtos para chamadas por Wi-Fi e outras iniciativas. Mais recentemente, Janne atuou como diretor de marketing na octoScope e passou a integrar a equipe da Spirent como parte da aquisição da octoScope. Janne possui mestrado em Engenharia Elétrica (MScEE) pela Universidade Aalto, em Helsinque, Finlândia.
O que você está procurando?