オンデマンド
Wi-Fi 8は、ピーク速度よりも信頼性を優先するという戦略的な転換を示しています。協調空間再利用、拡張マルチアクセスポイント(AP)協調、協調ビームフォーミングは、将来のサービス需要や人工知能(AI)ワークロードに向けて確実な接続性を提供することを目的とした新しい機能の一部です。Wi-Fi 8認証の準備を進めるにあたり、現実世界のパフォーマンスを検証する方法を理解することは、シームレスで高品質なWi-Fiエクスペリエンスを提供するために不可欠となります。
このウェビナーでは、以下の点に焦点を当てます:
Wi-Fi 8とは何か?
Wi-Fi 7および従来のWi-Fiテクノロジーサイクルとの違い
インターネットサービスプロバイダー(ISP)への影響となぜWi-Fi 8が重要なのか
テストと検証の課題
Wi-Fi 8のテスト方法
Wi-Fi 8について、またネットワークや製品がその準備ができていることを確認する方法について学ぶことに興味のあるエンジニアおよびマネージャー。
プリンシパル・プロダクト・マネージャー
キーサイト
Janne Linkolaは、キーサイトのワイヤレス事業部のプリンシパル・プロダクト・マネージャーです。Janneはキャリアの大半を通信事業者のさまざまなエンジニアリングおよび製品開発の役割に費やしてきました。Altice USAではワイヤレスアーキテクチャのフェローとして次世代Wi-Fiイニシアチブを主導し、T-Mobile USAではWi-Fiコーリングやその他のイニシアチブの製品開発を率いました。直近ではoctoScopeでマーケティングディレクターを務め、octoScope買収に伴いSpirentチームに加わりました。Janneは、フィンランド・ヘルシンキのアールト大学でMScEE(電気工学修士号)を取得しています。
何をお探しですか?