온디맨드
Wi-Fi 8은 최고 속도보다 신뢰성을 우선시하는 전략적 전환을 의미합니다. 조정된 공간 재사용, 향상된 다중 액세스 포인트(AP) 조정, 조정된 빔포밍은 미래의 서비스 수요와 인공지능(AI) 워크로드를 위한 결정론적 연결을 제공하기 위한 새로운 기능 중 일부입니다. Wi-Fi 8 인증을 준비함에 따라, 실제 성능을 검증하는 방법을 이해하는 것은 원활하고 고품질의 Wi-Fi 경험을 제공하는 데 매우 중요합니다.
이 웨비나는 다음 측면에 중점을 둘 것입니다.
Wi-Fi 8이란 무엇입니까?
Wi-Fi 7 및 이전 Wi-Fi 기술 주기와의 차이점
인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 미치는 영향 및 Wi-Fi 8이 중요한 이유
테스트 및 검증 과제
Wi-Fi 8 테스트 방법론
Wi-Fi 8에 대해 알아보고 네트워크와 제품이 이에 대비할 수 있도록 하는 방법에 관심이 있는 엔지니어 및 관리자.
수석 제품 매니저
Keysight
Janne Linkola는 키사이트 무선 사업부의 수석 제품 매니저입니다. Janne은 경력 대부분을 통신 사업자의 다양한 엔지니어링 및 제품 개발 역할에서 보냈습니다. Altice USA의 무선 아키텍처 펠로우로서 차세대 Wi-Fi 이니셔티브를 주도했으며, T-Mobile USA에서 Wi-Fi 통화 및 기타 이니셔티브의 제품 개발을 총괄했습니다. 가장 최근에는 octoScope에서 마케팅 이사로 근무했으며, octoScope 인수의 일환으로 Spirent 팀에 합류했습니다. Janne은 핀란드 헬싱키의 알토 대학교에서 전기공학 석사 학위를 취득했습니다.
무엇을 찾고 있습니까?