是德科技強化 PathWave 軟體套件,以雲端運算消除運算限制

協助工程師專注於改善設計與裝置可靠度,同時降低專案風險

SANTA ROSA, Calif., October 13, 2020

是德科技(NYSE: KEYS)是一家領先的技術公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保護全世界的安全。該公司宣佈為其 PathWave 軟體套件推出全新及強化的功能。 全新的 PathWave 解決方案讓工程師能夠透過雲端處理叢集來突破工作流程中的運算限制,進而改善設計並提高裝置可靠性,同時降低專案風險。

設計和測試工程師經常面臨複雜度限制的困擾,往往需要花費數週甚至數月來處理數據,這會大幅拖慢開發進程與產品上市時程。Keysight 的 PathWave 是一個開放、可擴充且具預測性的軟體平台,能夠在產品開發工作流程的每個階段提供快速且高效的資料處理、共享與分析。它結合了設計軟體、儀器控制以及應用專屬的測試軟體,讓工程師能夠應對日益增加的設計、測試和量測複雜度,並開發出最佳的電子產品。

是德科技技術長 Jay Alexander 表示:「是德科技持續透過 PathWave 平臺的新功能投資於軟體解決方案。我們深信這些新功能將使客戶能夠將運算能力引入其自身的設計與測試工作流程中,進而加速獲得成果、洞察的時間,最終縮短上市時間。」

為了進一步強化 PathWave 的功能,Keysight 正在推出 5 款全新且強化的軟體解決方案,這些方案運用了雲端處理的強大效能來解決整個設計過程中的運算限制,包括:

PathWave Advanced Design System (ADS) 軟體 2021

PathWave ADS 2021 軟體現已配備設計雲端模擬服務,能夠縮短模擬時間、提高模擬測試涵蓋範圍,並可存取雲端中的可擴充硬體資源。 這項全新的軟體解決方案透過讓行動和電腦晶片組的設計工程師能夠執行以下操作,消除了開發高效能硬體產品的障礙:

  • 使用內部部署(on-premise)叢集或可擴充的雲端硬體執行運算密集的電磁模擬。
  • 處理以往因資源限制而無法解決的大型電磁模擬。

PathWave 合規性測試軟體

為行動與電腦晶片組進行合規性標準特性分析的系統測試工程師,需要在不增加購買硬體額外成本的情況下執行快速合規性測試。PathWave 合規性測試軟體的全新架構提供了量測分解功能,並能與測試自動化和資料分析軟體無縫整合至測試自動化工作流程中,讓系統測試工程師能夠: 

  • 透過將實體量測與雲端資料處理分離,加快發射機合規性測試。
  • 以並行而非序列方式執行訊號擷取與量測,進而縮短整體測試時間。

PathWave 測試自動化軟體

PathWave 測試自動化軟體讓工程師能夠透過開放且模組化的軟體,以高速、具規模且簡便的方式執行作業。 然而,必須使用多部儀器的測試工程師會面臨額外的困難,因為連接這些儀器需要複雜的程式設計。 此軟體的全新強化版本讓測試工程師能夠:

  • 使用資源仲裁器(resource arbiter)與時序分析器工具輕鬆最佳化多部儀器的設置。
  • 無縫整合至現有的自動化測試系統工作流程,以將設置時間降至最低,同時確保可擴充性。

PathWave 量測分析軟體

PathWave 測試與量測分析軟體為資料視覺化和分析提供了一個簡單且強大的使用者介面。它能夠以即時存取方式擷取並儲存測試資料、從多種來源以多種格式匯入資料,並透過開放應用程式介面(API)將資料分析整合至測試流程中。

PathWave 測試與量測分析軟體的強化功能現在使設計驗證測試(DVT)與生產工程師能夠在雲端中視覺化並分析量測資料,而無需建立試算表。因此,這些工程師可以獲得:

  • 透過可擴充的高效能資料庫深入洞察資料,以加速工程決策。
  • 快速且準確的測試分析與故障排除,以加速 DVT 和生產測試。

PathWave 製造分析軟體

PathWave 製造分析軟體是是德科技的工業 4.0 大數據先進分析平台,可協助客戶改善產品品質與製造營運。是德科技已與 Kx 合作,為當今的智慧工廠推出全新的 Workcell 版本。基於 kdb+ 建構的 Kx 串流分析平台讓客戶能夠即時分析來自生產系統的大量測試資料,藉此加速工業 4.0 的採用,在微秒內提供自動化與分析以獲得可行的洞察,同時降低硬體成本。

PathWave Manufacturing Analytics 軟體為客戶帶來的核心效益包括:

  • 擷取 (Acquisition) – 讓客戶能夠從測試系統無縫連接、擷取即時資料並轉換測試資料。
  • 自動化 (Automation) – 客戶可以自動化複雜的工作流程以提高生產力。
  • 分析 (Analytics) – 客戶可以利用經過測試的機器學習模型來提供具參考價值的見解。

其他資訊

有關 Keysight PathWave 軟體的資訊,請造訪 https://www.keysight.com/us/en/products/software.html

Keysight 新款 PathWave 軟體的圖片可在以下網址取得:http://www.keysight.com/find/pathwave-cloud-software-images

是德科技小檔案

是德科技 (Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS) 是一家領先的科技公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保障世界安全。是德科技的解決方案透過從設計模擬、原型驗證、製造測試到網路與雲端環境優化的產品組合,協助客戶最佳化網路,並以更快的速度和更低的成本將電子產品推出市場。客戶涵蓋全球通訊生態系統、航太與國防、汽車、能源、半導體以及一般電子產品終端市場。是德科技在 2019 會計年度的營收為 43 億美元。如需更多資訊,請造訪 www.keysight.com。

# # #

有關是德科技的其他資訊,請參閱新聞室 https://www.keysight.com/go/news 以及 Facebook、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。

Keysight 聯絡人:

Geri Lynne LaCombe, 美國/歐洲
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com