Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
프리실리콘 검증부터 네트워크 및 AI 데이터 센터 구축까지
네트워크 프로토콜 트래픽을 에뮬레이션하여 인프라 성능 테스트
애플리케이션 트래픽을 에뮬레이션하여 네트워크 및 보안 성능 테스트
풀 스택 네트워크 및 AI 인프라 테스트를 위한 하드웨어 에뮬레이션
Velocity Core, Velocity iTest, 모듈형 자동화 스위치, 자동화 광 스위치 등을 포함한 랩 테스트 자동화 제품을 살펴보십시오.
키사이트 계층 2~3 프로토콜 및 부하 테스트 솔루션은 ASIC 개발 및 AI 규모 데이터 센터의 설계 및 배포 과정에서 네트워킹 기술의 엄격한 검증을 가능하게 합니다. 성능, 확장성 및 유연성을 위해 설계된 당사의 L2~3 에뮬레이션 도구는 물리적, 가상 및 클라우드 환경 전반에서 초기 설계 검증, 프로토콜 적합성 및 실제 트래픽 에뮬레이션을 지원합니다. IxNetwork, IxANVL 및 IxVerify를 포함한 당사의 이더넷 및 프로토콜 에뮬레이션 소프트웨어 패키지는 네트워크 인프라가 예상대로 작동하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 프로토콜 및 부하 테스트 포트폴리오를 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 L4/L7 애플리케이션 및 네트워크 테스트 솔루션은 네트워크 인프라에서 실행되는 서비스의 성능, 복원력 및 사용자 경험을 검증하는 데 도움이 됩니다. 대규모 스테이트풀 트래픽에 키사이트 IxLoad를 사용하여 방화벽, VPN 및 애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC)에 부하를 줍니다. 키사이트 AI 데이터 센터 빌더는 특정 AI 훈련 모델 및 파라미터로 테스트할 때 AI 데이터 센터 환경의 실제 성능을 보여주는 향상된 AI 워크로드 에뮬레이션을 제공합니다. 키사이트 Elastic Network Generator는 키사이트 하드웨어 또는 컨테이너화된 소프트웨어 에이전트에 배포할 수 있는 복잡한 에뮬레이션 트래픽 시나리오를 생성하기 위한 개방형 산업 표준 API를 갖춘 소프트웨어 엔진을 제공합니다. 키사이트 IxChariot은 패킷 손실, 지터, 지연, MOS 및 비디오 성능에 대한 KPI 측정과 함께 경량의 엔드포인트 기반 애플리케이션 에뮬레이션을 제공하며, SD-WAN 및 무선 네트워크 테스트에 광범위하게 사용됩니다. 완전한 토폴로지 검증을 위해 키사이트 Fabric Emulator는 세밀한 제어로 전체 이더넷 네트워크를 시뮬레이션합니다. 테스트 환경, 트래픽 프로필 및 검증 목표에 맞는 도구를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 프로토콜 및 부하 테스트용 하드웨어 가속기는 데이터 센터에서 사용되는 고속 이더넷 네트워크의 검증을 가능하게 합니다. 이더넷 비트 오류율 및 FEC(Forward Error Correction)에 대한 심층 분석 기능을 갖춘 벤치탑 트래픽 생성기부터 하이퍼스케일 트래픽 생성기에 이르기까지, 이 시스템은 1GE부터 1.6T 네트워크 속도까지 전체 계층 1~7 테스트를 지원합니다. 확장 가능하고 랩에 최적화된 하드웨어로 AI 워크로드를 에뮬레이션하고, 800GE 및 1.6T 인터커넥트를 검증하며, 네트워크 혼잡을 에뮬레이션하고, 표준 준수 적합성 테스트를 수행할 수 있습니다. 필요한 포트 수, 인터페이스 속도, 폼 팩터 및 프로토콜 지원에 따라 플랫폼을 선택하십시오. 고정 기능 어플라이언스부터 모듈형 섀시 시스템에 이르는 광범위한 포트폴리오를 살펴보고 이더넷 검증, 인공 지능/머신 러닝(AI/ML) 네트워킹 및 대규모 동기화 테스트를 위한 올바른 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 랩 테스트 자동화 제품군에는 Velocity Core, Velocity iTest, 모듈형 자동화 스위치, 자동화 광 스위치 및 고정 구성 자동화 스위치가 포함됩니다. Velocity Core는 랩 및 테스트 리소스를 CI/CD(지속적 통합 및 지속적 제공) 프로세스에 자동화하고 통합합니다. Velocity iTest는 Python 기반 IDE(대화형 개발 환경)를 사용하여 네트워크 테스트 스위트를 자동화합니다. 모듈형 자동화 스위치를 사용하면 다양한 속도와 미디어 유형에 걸쳐 랩 연결을 자동화할 수 있습니다. 자동화 광 스위치는 저손실 자동화 광섬유 연결을 제공합니다. 고정 구성 자동화 스위치를 사용하여 단일 섀시에서 다중 속도 이더넷 랩 연결을 관리하십시오.
키사이트 계층 2~3 프로토콜 및 부하 테스트 솔루션은 ASIC 개발 및 AI 규모 데이터 센터의 설계 및 배포 과정에서 네트워킹 기술의 엄격한 검증을 가능하게 합니다. 성능, 확장성 및 유연성을 위해 설계된 당사의 L2~3 에뮬레이션 도구는 물리적, 가상 및 클라우드 환경 전반에서 초기 설계 검증, 프로토콜 적합성 및 실제 트래픽 에뮬레이션을 지원합니다. IxNetwork, IxANVL 및 IxVerify를 포함한 당사의 이더넷 및 프로토콜 에뮬레이션 소프트웨어 패키지는 네트워크 인프라가 예상대로 작동하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 프로토콜 및 부하 테스트 포트폴리오를 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 L4/L7 애플리케이션 및 네트워크 테스트 솔루션은 네트워크 인프라에서 실행되는 서비스의 성능, 복원력 및 사용자 경험을 검증하는 데 도움이 됩니다. 대규모 스테이트풀 트래픽에 키사이트 IxLoad를 사용하여 방화벽, VPN 및 애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC)에 부하를 줍니다. 키사이트 AI 데이터 센터 빌더는 특정 AI 훈련 모델 및 파라미터로 테스트할 때 AI 데이터 센터 환경의 실제 성능을 보여주는 향상된 AI 워크로드 에뮬레이션을 제공합니다. 키사이트 Elastic Network Generator는 키사이트 하드웨어 또는 컨테이너화된 소프트웨어 에이전트에 배포할 수 있는 복잡한 에뮬레이션 트래픽 시나리오를 생성하기 위한 개방형 산업 표준 API를 갖춘 소프트웨어 엔진을 제공합니다. 키사이트 IxChariot은 패킷 손실, 지터, 지연, MOS 및 비디오 성능에 대한 KPI 측정과 함께 경량의 엔드포인트 기반 애플리케이션 에뮬레이션을 제공하며, SD-WAN 및 무선 네트워크 테스트에 광범위하게 사용됩니다. 완전한 토폴로지 검증을 위해 키사이트 Fabric Emulator는 세밀한 제어로 전체 이더넷 네트워크를 시뮬레이션합니다. 테스트 환경, 트래픽 프로필 및 검증 목표에 맞는 도구를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 프로토콜 및 부하 테스트용 하드웨어 가속기는 데이터 센터에서 사용되는 고속 이더넷 네트워크의 검증을 가능하게 합니다. 이더넷 비트 오류율 및 FEC(Forward Error Correction)에 대한 심층 분석 기능을 갖춘 벤치탑 트래픽 생성기부터 하이퍼스케일 트래픽 생성기에 이르기까지, 이 시스템은 1GE부터 1.6T 네트워크 속도까지 전체 계층 1~7 테스트를 지원합니다. 확장 가능하고 랩에 최적화된 하드웨어로 AI 워크로드를 에뮬레이션하고, 800GE 및 1.6T 인터커넥트를 검증하며, 네트워크 혼잡을 에뮬레이션하고, 표준 준수 적합성 테스트를 수행할 수 있습니다. 필요한 포트 수, 인터페이스 속도, 폼 팩터 및 프로토콜 지원에 따라 플랫폼을 선택하십시오. 고정 기능 어플라이언스부터 모듈형 섀시 시스템에 이르는 광범위한 포트폴리오를 살펴보고 이더넷 검증, 인공 지능/머신 러닝(AI/ML) 네트워킹 및 대규모 동기화 테스트를 위한 올바른 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 랩 테스트 자동화 제품군에는 Velocity Core, Velocity iTest, 모듈형 자동화 스위치, 자동화 광 스위치 및 고정 구성 자동화 스위치가 포함됩니다. Velocity Core는 랩 및 테스트 리소스를 CI/CD(지속적 통합 및 지속적 제공) 프로세스에 자동화하고 통합합니다. Velocity iTest는 Python 기반 IDE(대화형 개발 환경)를 사용하여 네트워크 테스트 스위트를 자동화합니다. 모듈형 자동화 스위치를 사용하면 다양한 속도와 미디어 유형에 걸쳐 랩 연결을 자동화할 수 있습니다. 자동화 광 스위치는 저손실 자동화 광섬유 연결을 제공합니다. 고정 구성 자동화 스위치를 사용하여 단일 섀시에서 다중 속도 이더넷 랩 연결을 관리하십시오.
KAI 데이터 센터 빌더는 실제 AI 워크로드를 에뮬레이션하여 시스템의 모든 데이터 경로를 대규모로 테스트합니다. 모든 프로세서, 모든 인터커넥트, 모든 네트워크 요소를 통해 AI 데이터 흐름을 시각화하고 성능 병목 현상을 정확히 찾아내십시오.
KAI 데이터 센터 빌더가 모든 프로세서, 인터커넥트 및 네트워크를 에뮬레이션하여 AI 데이터 센터 성능을 극대화하는 방법을 알아보려면 비디오를 시청하십시오.
AI 데이터 센터
AI 워크로드의 실제와 같은 네트워크 동작 재현
AI 데이터 센터
고속 800GE / 1.6T 인터커넥트를 위한 처리량 극대화
AI 데이터 센터
작업 완료 시간을 최적화하고 AI 훈련 시간을 단축합니다
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
이더넷 트래픽 에뮬레이션은 네트워크 및 장치가 실제와 유사한 조건에서 어떻게 작동하는지 검증하기 위해 실제와 같은 이더넷 트래픽을 생성하고 분석하는 것입니다.
이는 엔지니어가 배포 전에 지연 시간, 처리량, 패킷 손실 및 혼잡 동작에 대한 측정 가능한 결과를 필요로 하므로 네트워크 검증에 매우 중요합니다. 이는 클라우드, 서비스 제공업체 및 AI 데이터 센터 환경에서 스위치, 라우터, 네트워크 인터페이스 카드 및 실리콘을 검증하는 데 도움이 됩니다. 키사이트는 이러한 고속 네트워크 검증 워크플로에 이더넷 트래픽 에뮬레이션 전문 지식을 제공합니다.
이더넷 트래픽 에뮬레이션은 생성된 트래픽을 사용하여 실제 작동 조건에서 네트워크 장치 및 링크를 테스트하는 반면, 네트워크 시뮬레이션은 동작을 모델링하고 프로토콜 분석기는 트래픽을 수동적으로 관찰합니다.
이 차이는 중요합니다. 이더넷 트래픽 에뮬레이션은 제어된 부하에서 지연 시간, 처리량 및 패킷 손실과 같은 실제 결과를 측정하기 때문입니다. 이는 배포 전에 네트워크 동작, 확장성 및 복원력을 검증하는 데 유용합니다. 키사이트는 최신 네트워크 환경 전반에 걸쳐 현실적인 검증을 위한 이더넷 트래픽 에뮬레이션을 지원합니다.
이더넷 트래픽 에뮬레이션 솔루션은 테스트 플랫폼을 대상 네트워크 아키텍처, 트래픽 프로필 및 검증 목표에 맞춰 선택됩니다.
주요 요소로는 포트 속도, 프로토콜 지원, 배포 모델 및 필요한 규모가 있습니다. 실제로 솔루션은 대표적인 네트워크 조건에서 지연 시간, 처리량 및 패킷 손실을 검증하기 위해 현실적인 트래픽을 생성하고 분석해야 합니다. 키사이트는 AI 데이터 센터 및 네트워크 테스트 환경 전반에 걸쳐 이러한 검증 요구 사항을 위한 이더넷 트래픽 에뮬레이션 솔루션을 제공합니다.
이더넷 트래픽 에뮬레이터는 실제 네트워크 동작을 얼마나 정확하고 효율적으로 재현할 수 있는지를 결정하는 사양에 의해 정의됩니다.
주요 사양에는 포트 속도, 규모, 프로토콜 지원, 자동화 및 물리적, 가상, 클라우드 환경 전반의 배포 유연성이 포함됩니다. 이러한 사양은 네트워크 검증이 필요한 트래픽 부하에서 지연 시간, 처리량, 패킷 손실 및 반복성과 같은 측정 가능한 결과에 의존하기 때문에 중요합니다. 이더넷 트래픽 에뮬레이션 분야의 선두 주자로서 키사이트는 이러한 고속 검증 요구 사항을 지원합니다.
상태 비저장 트래픽 에뮬레이션은 세션 컨텍스트를 유지하지 않고 패킷 흐름을 생성하는 반면, 상태 저장 트래픽 에뮬레이션은 테스트 중에 프로토콜 및 애플리케이션 상태를 유지합니다.
상태 비저장 에뮬레이션은 라인 속도 포워딩 및 처리량, 지연 시간, 패킷 손실 테스트를 지원합니다. 상태 저장 에뮬레이션은 실제 트래픽 조건에서 애플리케이션 동작, 세션 처리, 프로토콜 상호 작용 및 복원력을 검증합니다. 키사이트는 AI 데이터 센터 검증을 위해 이러한 이더넷 트래픽 에뮬레이션 모드를 지원합니다.
이더넷 트래픽 에뮬레이션은 실제 작동 조건을 반영하는 제어된 트래픽 패턴을 생성하여 네트워크 성능, 확장성 및 복원력을 테스트합니다.
이 프로세스는 일반적으로 처리량, 지연 시간, 패킷 손실, 혼잡 응답 및 증가하는 부하 또는 버스트 조건에서의 동작을 측정합니다. 이를 통해 엔지니어는 클라우드, 서비스 제공업체 및 AI 데이터 센터 환경에 배포하기 전에 스위치, 라우터, 네트워크 인터페이스 카드 및 실리콘을 검증할 수 있습니다. 키사이트는 엔지니어가 클라우드, 서비스 제공업체 및 AI 데이터 센터 네트워크 전반의 배포 전 검증에 이더넷 트래픽 에뮬레이션을 적용하도록 지원합니다.
이더넷 트래픽 에뮬레이터는 반복 가능하고 프로그래밍 가능한 트래픽 생성 및 분석을 지원함으로써 자동화된 테스트 프레임워크, CI/CD 파이프라인 및 클라우드 환경과 통합됩니다.
이러한 통합을 통해 팀은 개발 초기 단계에서 검증을 실행하고, 회귀 테스트를 자동화하며, 빌드 및 환경 전반에서 지연 시간, 처리량 및 패킷 손실 결과를 비교할 수 있습니다. 키사이트는 AI 데이터 센터 및 자동화된 네트워크 검증 워크플로우를 위해 물리적, 가상 및 클라우드 환경 전반에서 이더넷 트래픽 에뮬레이션을 지원합니다.
이더넷 트래픽 에뮬레이션 과제에는 일반적으로 트래픽 현실성, 규모, 동기화 및 반복성이 포함됩니다.
이러한 과제는 측정된 지연 시간, 처리량 및 패킷 손실이 프로덕션 조건을 정확하게 나타내는지 여부에 영향을 미치며, 특히 AI 데이터 센터 및 고속 네트워크 환경에서 더욱 그렇습니다. 이는 일반적으로 라인 속도 트래픽 생성, 현실적인 프로토콜 및 부하 패턴, 동기화된 테스트 오케스트레이션 및 확장 가능한 테스트 환경을 통해 해결됩니다. 키사이트는 현실성, 동기화 및 반복성이 중요한 대규모 이더넷 네트워크를 위한 이러한 검증 워크플로우를 지원합니다.