Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 다중 속도 테스트 시스템은 컴팩트하고 실험실 친화적인 풋프린트에서 50GE부터 800GE까지 고성능의 레인별 정확한 이더넷 검증을 제공합니다. PAM4(펄스 진폭 변조) BER 분석, 실시간 FEC 분석 및 레이어 1~2 트래픽 생성을 결합한 이 시스템은 재케이블링 또는 수동 레인 재매핑 없이 여러 속도와 인터페이스에서 테스트를 가능하게 합니다. 다중 속도 플랫폼은 연구 개발 및 생산 테스트 엔지니어가 디버깅을 가속화하고, 실리콘, 트랜시버 및 케이블/리타이머 성능을 검증하며, 오실로스코프 기반 규정 준수 스위트와 결합 시 표준 준수를 포함한 다중 레인 상호 운용성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 필요한 포트 수, 인터페이스 속도 및 인터페이스 유형에 따라 모델을 선택하십시오. 지금 바로 인기 있는 구성에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
100GE부터 800GE까지 OSFP800, QSFP-DD 및 동축 인터커넥트 인터페이스를 지원하며 재구성할 필요가 없습니다.
RS-544 (KP4) FEC 성능을 심볼 오류 밀도, 버스트 허용 오차 및 레인 마진으로 모니터링하여 약한 링크 및 리타이머 문제를 신속하게 식별합니다.
FEC 인식 비트 오류 분포를 사용하여 물리적 FEC 하드웨어 없이도 정밀한 오류 시각화 및 가속화된 수신기 및 케이블 디버깅을 수행합니다.
키사이트 벤치탑 오실로스코프와 통합하여 PAM4 아이, 지터 분석 및 공유 트리거를 통한 동기화된 규정 준수 테스트를 수행합니다.
Ports
2 ~ 4
Interface speed modes
400G, 800G
Interface
QSFP-DD, OSFP800
Protocol support
Ethernet
941-0081
키사이트 A400GE-QDD 4포트, 400GE / 200GE / 100GE / 50GE Layer 1 BERT QSFP-QDD 테스트 시스템은 키사이트 KiOS 소프트웨어의 최신 버전을 포함하는 고정형 섀시로 구성됩니다.
941-0086
키사이트 G800GE-02 시스템은 고급 오류 감지 및 정정, 포괄적인 Layer 1 및 Layer 2 테스트, 간소화된 테스트 관리를 위한 직관적인 인터페이스를 통해 안정적이고 고속의 네트워크 성능을 보장합니다.
엔지니어는 브라우저 기반 단일 페이지 애플리케이션(SPA)을 통해 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스는 모든 레인 또는 포트에서 비트 오류율 테스터(BERT), 순방향 오류 정정(FEC) 및 패킷 통계에 대한 포괄적인 시스템 보기를 제공합니다.
이 솔루션은 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 클럭(ck) 포함 8 x 100 (100GE), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) 및 8 x 50 (50GE)을 포함한 광범위한 이더넷 기가비트 속도를 지원합니다.
이러한 다기능성은 엔지니어가 다양한 구성에서 성능을 효과적으로 테스트하고 측정할 수 있도록 보장하여 더 빠른 문제 해결과 향상된 네트워크 안정성으로 이어지며, 다음 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
941-0089
키사이트 G800GE 시스템은 고급 오류 감지 및 정정, 고속 데이터 테스트, 효율적인 테스트 관리를 위한 직관적인 인터페이스를 통해 네트워크 안정성 및 성능을 향상시킵니다.
엔지니어는 브라우저 기반 단일 페이지 애플리케이션(SPA)을 통해 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스는 모든 레인 또는 포트에서 비트 오류율 테스터(BERT), 순방향 오류 정정(FEC) 및 패킷 통계에 대한 포괄적인 시스템 보기를 제공합니다.
이 솔루션은 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 클럭(ck) 포함 8 x 100 (100GE), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) 및 8 x 50 (50GE)을 포함한 광범위한 이더넷 기가비트 속도를 지원합니다.
이러한 다기능성은 엔지니어가 다양한 구성에서 성능을 효과적으로 테스트하고 측정할 수 있도록 보장하여 더 빠른 문제 해결과 향상된 네트워크 안정성으로 이어지며, 다음 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
멀티스피드 이더넷 테스트 플랫폼을 통해 엔지니어는 단일의 소형 테스트 시스템에서 50GE, 100GE, 200GE, 400GE 및 800GE 인터페이스를 검증할 수 있습니다. 이러한 통합된 접근 방식은 여러 독립형 테스터 또는 반복적인 재구성의 필요성을 없애 설정 시간과 자본 비용을 모두 줄여줍니다. PAM4 신호 및 멀티레인 상호 운용성 지원을 통해 이 시스템은 실리콘 브링업, 상호 운용성 테스트 및 IEEE 802.3 표준 준수를 간소화합니다. 멀티레이트 테스트는 네트워크 요소가 혼합 배포에서 종종 다른 속도로 작동하는 하이퍼스케일 데이터 센터, AI 인터커넥트 및 클라우드 인프라에서 특히 유용합니다. 재케이블링 또는 레인 재매핑 없이 풀스피드 검증을 가능하게 함으로써 멀티스피드 플랫폼은 일관된 성능을 보장하고 차세대 이더넷 출시 준비를 가속화합니다.
실시간 FEC 분석은 고속 이더넷 테스트 중에 심볼 및 레인 수준에서 오류 동작에 대한 지속적인 통찰력을 제공합니다. 심볼 오류 밀도, 버스트 오류 허용 오차 및 레인 마진과 같은 RS-544(KP4) FEC 파라미터를 모니터링함으로써 엔지니어는 기존 BER(비트 오류율) 테스트에서 간과할 수 있는 약한 링크, 리타이머 불안정성 또는 한계 광 경로를 정확히 찾아낼 수 있습니다. 실시간 가시성은 발생하는 문제의 조기 감지를 가능하게 하고, 더 빠른 근본 원인 격리를 지원하며, 스트레스 하에서 FEC 알고리즘의 효율성을 검증합니다. 스위치, 라우터 및 AI 가속기 인터커넥트의 경우 정확한 FEC 진단은 초저 패킷 오류율을 달성하고 안정적인 고처리량 작동을 보장하는 데 중요합니다.
코드워드 트리거 및 캡처, BERT 추론 FEC 시뮬레이션과 같은 이더넷 디버그 기능을 통해 엔지니어는 물리적 FEC 하드웨어 없이도 오류 이벤트를 분석할 수 있습니다. 코드워드 기반 트리거링은 일시적 또는 간헐적 오류를 정밀하게 캡처할 수 있으며, 추론 FEC 시뮬레이션은 복잡한 오류 시퀀스를 디코딩하여 라이브 네트워크에서 수정되었을지 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능은 미묘한 레인별 손상이 간헐적인 오류를 유발할 수 있는 실리콘 검증, 리타이머 특성화 및 PHY 브링업 중에 특히 중요합니다. 향상된 오류 위치 파악은 디버그 주기를 단축하고 출시 시간을 단축하며 멀티레인 고속 링크가 엄격한 성능 사양을 충족하도록 보장합니다.
PAM4 기반 이더넷 신호는 노이즈, 지터 및 누화에 매우 민감합니다. 멀티레이트 이더넷 테스트 플랫폼을 고성능 벤치탑 오실로스코프와 통합하면 엔지니어는 계층 1-2 프로토콜 및 FEC 테스트와 함께 상세한 PAM4 아이 다이어그램 분석, 지터 분해 및 신호 무결성 검증을 수행할 수 있습니다. 장비 간 공유 트리거링은 트래픽 생성을 물리 계층 측정과 동기화하여 손상의 원인과 영향을 모두 나타내는 상관 디버그 워크플로우를 가능하게 합니다. 이 통합은 또한 하이퍼스케일 데이터 센터, AI 패브릭 및 캐리어급 네트워크에서 안정적인 성능을 보장하는 데 중요한 IEEE 및 OIF-CEI 사양에 대한 자동화된 규정 준수 테스트, 마진 분석 및 검증을 지원합니다.