AIのための信頼性の高いインターコネクトの確保

AIデータセンターの実際の要求と条件に対して光トランシーバーを検証します。高度な低ノイズ設計およびテストソリューションにより、AI対応インターコネクトの研究開発および生産テストを拡張します。AIに最適化されたテストおよび測定ツールを使用して、すべてのレイヤーで光および電気性能を最適化および検証することにより、1.6T接続を確保します。

800Gおよび1.6Tの速度における性能と信頼性を最適化します。

光トランシーバー向けの高帯域幅、低ノイズのテストソリューションにより、AIインターコネクトに対する増大する性能要求に先行して対応します。

次世代のAI対応光学部品の開発を加速

データセンターネットワーキング標準の複数世代の開発に対応するように構築された、高性能で将来性のある計測器でR&Dを加速

精度を損なうことなくテスト効率を最大化

品質を犠牲にすることなくスループットを向上させ、コストを削減する自動化ソリューションにより、コンプライアンスおよび生産テストを効率化します。

1.6Tはイーサネットの未来です。準備は万全ですか?

AI主導のデータセンタートラフィックの爆発的な増加はすでに始まっています。間もなく、800Gでさえ十分ではなくなるでしょう。1.6Tはイーサネットの未来であり、その未来は今ここにあります。

標準と適合性試験が進化し続けるにつれて、テクノロジーは市場の先を行く必要があります。専門家の予測、アドバイス、試験ソリューションで準備を整えてください。業界の専門家が、最新のイーサネット開発、1.6Tに期待されること、市場が克服すべき課題、およびそのテクノロジー向けの包括的な試験ソリューションについて議論するのをお聞きください。

1.6T インターコネクト ウェビナー

AIインターコネクトの詳細はこちら

よくある質問: AIインターコネクト

インターコネクト(トランシーバー)は、ネットワーク内でサーバーとスイッチを接続し、コンポーネント間のデータ転送を可能にするデバイスです。短距離の場合、インターコネクトは電気(銅線)または光であることがあります。長距離の場合、光インターコネクトは、性能が高く、長距離での信号損失が少ないため、一般的に使用されます。

AIインターコネクト(機械学習データセンター環境で使用)は、推論(従来のデータセンター環境)で使用される同様のインターコネクトと何ら変わりはありませんが、インターコネクトにかかる負荷/使用率は、長期間にわたって大幅に大きくなります。機械学習AI展開のためのインターコネクトの選択は、ネットワークにおける性能と寿命を確保するために慎重に行う必要があります。生産インターコネクト間のサンプル間変動に十分なヘッドルームがあることを確認するために、ビットエラーレート(BER)などの測定に注意を払う必要があります。

ネットワークにおけるインターコネクトは、サーバーとスイッチ、またはスイッチとスイッチを接続します。高性能AIネットワークでは、ワークロードが最適化された環境で実行されることが重要です。最適化されたネットワークで動作する高速で高品質なインターコネクトは、AIネットワークにおいてワークロードがデータをネットワークに待機しないようにするのに役立ちます。

AIシステムで使用される相互接続技術には、オフチップとオンチップの2つの主要なファミリーがあります。

オフチップ相互接続は、サーバー、スイッチ、アクセラレータなどの個別のコンポーネント間の通信を、多くの場合ボード間またはラック間で処理します。このカテゴリの主要なテクノロジーには、RDMA / RoCEv2を搭載したイーサネット、InfiniBand、PCI Express (PCIe)、Compute Express Link (CXL)、およびNVLinkが含まれます。

オンチップ相互接続は、単一のチップまたはパッケージ内で動作し、コアやメモリなどの内部コンポーネント間の超高速通信を可能にします。このカテゴリの主要なテクノロジーには、High Bandwidth Memory (HBM)、Network-on-Chip (NoC)、およびCo-Packaged Optics (CPO) が含まれます。

オンチップ相互接続は、単一チップ上のGPU、CPU、メモリなどのコンポーネント内の通信に限定されます。これらは極めて短く、高速で、電力効率の高い通信経路です。オフチップ相互接続は、データセンター全体、さらにはそれ以上の範囲にわたることができます。これらは高速ですが、短いオンチップ相互接続ほどではありません。しかし、これらはより耐障害性が高く、システムレベルの通信に最適化されています。

AIインターコネクトにおけるイノベーションには、コヒーレントオプティクス、リニアプラガブルオプティクス (LPO)、コパッケージドオプティクス (CPO)、Compute Express Link (CXL)、および高度なインターコネクトネットワークトポロジーが含まれます。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?