AI 인터커넥트를 위한 안정적인 연결성 보장

AI 데이터센터의 실제 요구 사항 및 조건에 맞춰 광 트랜시버를 검증하십시오. 고급 저잡음 설계 및 테스트 솔루션을 통해 AI 지원 인터커넥트의 R&D 및 생산 테스트를 확장하십시오. AI에 최적화된 테스트 및 측정 도구를 사용하여 모든 계층에서 광학 및 전기적 성능을 최적화하고 검증하여 1.6T 연결을 보장하십시오.

800G 및 1.6T 속도에서 성능 및 안정성 최적화

광 트랜시버를 위한 고대역폭, 저노이즈 테스트 솔루션으로 AI 인터커넥트에 대한 증가하는 성능 요구 사항에 앞서 나가십시오.

차세대 AI 지원 광학 기술 개발 가속화

여러 세대의 데이터 센터 네트워킹 표준 개발을 처리하도록 구축된 고성능의 미래 지향적인 계측기를 사용하여 R&D를 가속화하십시오.

정확도를 저해하지 않으면서 테스트 효율성 극대화

품질 저하 없이 처리량을 늘리고 비용을 절감하는 자동화 솔루션을 통해 규정 준수 및 생산 테스트를 간소화하십시오.

1.6T는 이더넷의 미래입니다. 준비되셨습니까?

AI 기반 데이터센터 트래픽의 폭발적인 증가는 이미 진행 중입니다. 머지않아 800G로도 충분하지 않을 것입니다. 1.6T는 이더넷의 미래이며, 그 미래는 바로 지금입니다.

표준 및 규정 준수 테스트가 계속 발전함에 따라 기술은 시장보다 앞서 나가야 합니다. 전문가 예측, 조언 및 테스트 솔루션을 통해 준비를 갖추십시오. 업계 전문가들이 최신 이더넷 개발, 1.6T에 대한 기대 사항, 시장이 극복해야 할 과제, 그리고 해당 기술을 위한 포괄적인 테스트 솔루션에 대해 논의하는 내용을 들어보십시오.

1.6T 인터커넥트 웹 세미나

자주 묻는 질문: AI 인터커넥트

인터커넥트(트랜시버)는 네트워크 내에서 서버를 스위치에 연결하여 구성 요소 간의 데이터 전송을 가능하게 하는 장치입니다. 단거리의 경우 인터커넥트는 전기(구리) 또는 광학 방식일 수 있습니다. 장거리의 경우 광 인터커넥트는 더 높은 성능과 확장된 길이에서 더 낮은 신호 손실로 인해 일반적으로 사용됩니다.

AI 인터커넥트(머신러닝 데이터 센터 환경에서 사용됨)가 추론(기존 데이터 센터 환경)에서 사용되는 유사한 인터커넥트와 다르지 않더라도, 인터커넥트의 부하/활용도는 장기간에 걸쳐 훨씬 더 커질 것입니다. 네트워크의 성능과 수명을 보장하기 위해 머신러닝 AI 배포를 위한 인터커넥트 선택은 신중하게 이루어져야 합니다. 생산 인터커넥트 간의 샘플-대-샘플 변동에 충분한 여유 공간이 있는지 확인하기 위해 비트 오류율(BER)과 같은 측정에 주의를 기울여야 합니다.

네트워크의 인터커넥트는 서버를 스위치에 연결하거나 스위치를 스위치에 연결합니다. 고성능 AI 네트워크의 경우 워크로드가 최적화된 환경에서 실행되는 것이 중요합니다. 최적화된 네트워크에서 실행되는 고속 고품질 인터커넥트는 AI 네트워크에서 워크로드가 데이터를 위해 네트워크를 기다리지 않도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

AI 시스템에 사용되는 상호 연결 기술에는 오프칩 및 온칩 상호 연결이라는 두 가지 주요 계열이 있습니다.

오프칩 인터커넥트는 서버, 스위치, 가속기 등과 같은 개별 구성 요소 간의 통신을 처리하며, 이는 종종 보드나 랙을 가로질러 이루어집니다. 이 범주의 주요 기술에는 RDMA/RoCEv2를 사용하는 이더넷, InfiniBand, PCI Express(PCIe), Compute Express Link(CXL) 및 NVLink가 포함됩니다.

온칩 인터커넥트는 단일 칩 또는 패키지 내에서 작동하여 코어 및 메모리와 같은 내부 구성 요소 간의 초고속 통신을 가능하게 합니다. 이 계열의 주요 기술로는 고대역폭 메모리(HBM), 네트워크 온 칩(NoC) 및 코패키지드 옵틱스(CPO)가 있습니다.

온칩 인터커넥트는 단일 칩의 GPU, CPU 및 메모리와 같은 구성 요소 내 통신으로 제한됩니다. 이는 매우 짧고 빠르며 전력 효율적인 통신 경로입니다. 오프칩 인터커넥트는 데이터 센터 및 그 이상으로 확장될 수 있습니다. 빠르지만 짧은 온칩 인터커넥트만큼 빠르지는 않습니다. 그러나 더 높은 내결함성을 가지며 시스템 수준 통신에 최적화되어 있습니다.

AI 인터커넥트의 혁신에는 코히어런트 광학, 선형 플러그형 광학(LPO), 코패키지 광학(CPO), Compute Express Link(CXL) 및 고급 인터커넥트 네트워크 토폴로지가 포함됩니다.

어떤 도움을 드릴까요?