AI의 잠재력 실현

AI 데이터 센터의 신뢰성은 가장 취약한 연결 고리에 달려 있습니다. 최첨단 성능을 요구하는 환경에서 모든 칩, 케이블, 인터커넥트, 스위치, 서버 및 GPU는 잠재력과 위험을 동시에 내포합니다. 개별 구성 요소는 독립적으로 기능해야 할 뿐만 아니라, 끊임없는 요구 사항 속에서 시스템으로서 응집력 있게 작동해야 합니다.

AI 워크로드의 요구 사항을 처리할 수 있는 네트워크를 구축하려면 모든 구성 요소, 연결 및 구성을 철저히 검증해야 합니다. 이처럼 위험 부담이 크고 규모가 방대한 상황에서, 아무리 사소한 효율성 향상이나 운영 개선, 성능 향상이라도 상당한 성과를 가져올 수 있으며, 이를 통해 서비스 중단을 줄이고 연쇄적인 장애를 예방할 수 있습니다.

AI 데이터 센터: 기술적 변곡점

Demo-7-HSD-UXR

이더넷
데이터 센터 속도가 400 / 800G에서 고속 1.6 / 3.2T 이더넷으로 향상되고 있습니다.

반도체

메모리
DDR5가 최대 12.8 GT/s의 속도를 제공하는 DDR6 및 HBM3로 전환되고 있습니다.

포토닉 설계 자동화 소프트웨어

광학
112 Gb/s 전송 속도가 224 및 448 Gb/s 표준으로 전환될 것입니다.

고속 디지털 시스템 설계

PCIe® / CXL
PCIe® 7은 PCIe® 5 및 PCIe® 6을 대체하며, 전송 속도가 32에서 128 GT/s로 높아집니다.

키사이트는 AI 데이터 센터 향상에 어떻게 기여하는가

약한 연결 고리 제거

물리 계층 테스트 및 시스템 수준 네트워크 에뮬레이션을 통해 구성 요소 수준 성능을 보장합니다.

모든 계층 최적화

데이터 센터 설계를 모델링하고, AI 규모에서 네트워크 장비를 검증하며, 시스템 수준 성능을 미세 조정합니다.

AI 역량 확장

실제 프로토콜, 애플리케이션 및 네트워크 에뮬레이션을 통해 데이터 센터 성능을 극대화하십시오.

AI 쇼케이스 이벤트에 참석하십시오.

값비싼 GPU 리소스 없이 AI 데이터 센터를 설계, 검증 및 확장하는 방법을 알아보십시오. 물리 계층부터 애플리케이션 계층까지 작동하는 툴을 사용하여 성능을 극대화하는 새로운 방법을 발견하고, AI 혁신의 최전선에서 일하는 키사이트 최고의 엔지니어들과 실시간 Q&A에 참여하십시오.

분산 네트워크 아이콘

AI 데이터 센터 테스트에 대해 자세히 알아보기

자주 묻는 질문: AI 데이터 센터

AI 데이터 센터는 인공지능(AI) 애플리케이션을 지원하기 위해 특별히 구축된 고유한 유형의 컴퓨팅 시설입니다. AI 데이터 센터는 그래픽 처리 장치(GPU) 및 텐서 처리 장치(TPU)를 포함한 강력한 툴을 활용하여 대량의 트래픽을 처리하고, 대규모 학습 모델(LLM)을 훈련하며, 일반적으로 "추론"이라고 알려진 사용자 쿼리를 실행할 수 있습니다.

AI 데이터 센터는 증가하는 수요를 충족하기 위해 전 세계적으로 구축되고 있습니다. 그러나 대부분의 AI 데이터 센터는 미국, 특히 텍사스, 캘리포니아 및 버지니아에 위치하고 있습니다.

AI 지원 데이터 센터는 몇 가지 특징적인 기능을 가지고 있습니다.

  • 하드웨어: AI 컴퓨팅을 가속화하는 고성능 GPU 및 TPU.
  • 스토리지: AI 훈련 및 추론에 필요한 방대한 양의 데이터를 관리하는 고속 대용량 스토리지 시스템.
  • 냉각: AI 인프라는 많은 열을 발생시키므로, AI 지원 데이터 센터는 과열을 방지하기 위해 액체 냉각 및 정밀 냉각과 같은 고급 냉각 기술이 필요합니다.
  • 확장성: AI 데이터 센터는 AI 작업의 변동하는 수요에 따라 리소스를 효율적으로 확장해야 합니다.
  • 네트워킹: 고대역폭 및 저지연 연결은 실시간 데이터 처리 및 통신에 필수적입니다.
  • 보안: 강력한 보안 조치와 안정적인 인프라는 다양한 AI 관련 사이버 공격으로부터 보호 및 가용성을 보장합니다.

기존 데이터 센터가 광범위한 일반 컴퓨팅 작업을 처리하는 반면, AI 데이터 센터는 대량의 데이터 처리, 대규모 학습 모델 훈련, 사용자 쿼리에 대한 추론에 최적화되어 있습니다. 기존 데이터 센터는 일반 컴퓨팅 작업에 CPU를 사용하고 스토리지, 서버 및 클라우드 환경 전반의 데이터 전송에 표준 네트워크 아키텍처를 사용하는 반면, AI 데이터 센터는 프로세서 간의 빠른 데이터 이동을 처리하기 위해 GPU, TPU 및 고속/저지연 네트워킹에 의존합니다.

AI 데이터 센터는 컴퓨팅 및 스토리지에 대한 고유한 요구 사항을 가진 다양한 워크로드를 처리합니다. 가장 일반적인 워크로드 유형은 다음과 같습니다.

  • 데이터 처리 워크로드
  • 머신러닝 워크로드
  • 딥러닝 워크로드
  • 자연어 처리(NLP) 워크로드
  • 생성형 AI 워크로드
  • 컴퓨터 비전 워크로드

AI 데이터 센터는 효율적인 데이터 관리를 위해 NVMe SSD와 같은 고성능 스토리지 시스템(빠른 데이터 액세스 및 검색 보장), 사용 패턴에 따라 데이터를 다른 스토리지 계층 간에 이동시키는 데이터 계층화, 스토리지 공간을 절약하고 효율성을 향상시키는 데이터 압축 및 중복 제거 기술을 포함한 여러 전략을 활용합니다.

AI 최적화 데이터 센터는 훈련 및 추론을 가속화하기 위해 특수 하드웨어를 사용합니다. 가장 일반적인 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • 그래픽 처리 장치(GPU): AI 애플리케이션에 일반적으로 필요한 병렬 처리 작업에 필수적인 장비입니다.
  • 텐서 처리 장치(TPU): 머신러닝 작업을 위해 설계되었으며, AI 모델에 대한 고성능 훈련 및 추론을 제공합니다.
  • AI 최적화 스토리지: NVMe SSD와 같은 고성능 스토리지 솔루션은 대규모 데이터 세트를 효율적으로 검색하여 관리하는 데 도움이 됩니다.
  • 네트워킹 인프라: 인피니밴드, 이더넷 및 NVIDIA Spectrum-X는 고속 통신을 제공하고 병목 현상을 줄이며 처리량을 향상시킵니다.
  • 냉각 시스템: 액체 냉각과 같은 고급 냉각 기술은 네트워크 장비 및 인프라 전반에 걸쳐 열 효율을 관리하는 데 도움이 됩니다.

GPU와 TPU는 AI 워크로드의 집중적인 계산 요구 사항을 효율적으로 처리하여 AI 데이터 센터의 성능을 가속화합니다. 다음은 이들이 제공하는 몇 가지 주요 이점입니다.

  • 훈련 시간 단축: GPU와 TPU는 AI 모델 훈련 시간을 단축하여 AI 애플리케이션을 빠르고 효율적으로 개발하고 배포하기 쉽게 만듭니다.
  • 에너지 효율성: GPU 및 TPU는 에너지 효율적이며, 하이퍼스케일러가 운영 비용과 환경 영향을 관리하는 데 도움을 줍니다.
  • 향상된 기능: GPU 및 TPU는 AI 데이터 센터가 더욱 복잡하고 고급 AI 모델을 지원하도록 돕고, 다양한 산업 전반에 걸쳐 혁신을 주도합니다.

AI 컴퓨팅 주기는 엄청난 양의 열을 발생시킵니다. 그렇기 때문에 AI 데이터 센터는 열을 관리하고 상쇄하기 위한 고급 냉각 솔루션을 필요로 합니다. 다음은 AI 데이터 센터에서 냉각을 위해 사용하는 가장 일반적인 기술 중 일부입니다.

  • 액체 냉각: 액체 냉각수는 GPU 및 TPU와 같은 열원으로 직접 순환됩니다.
  • 침지 냉각: IT 구성 요소는 유전체 유체에 잠겨 있으며, 이는 공기보다 열을 더 효과적으로 흡수합니다.
  • 후면 도어 열 교환기: 서버 랙 후면에 부착되는 냉각 시스템으로, 액체 냉각을 사용하여 랙의 배기 공기에서 직접 열을 제거합니다.

AI 데이터 센터는 확장성을 보장하기 위해 일반적으로 여러 전략을 사용합니다.

  • 모듈성: AI 데이터 센터는 수요 증가에 따라 확장할 수 있는 모듈형 구성 요소를 사용하여, 상당한 다운타임 없이 점진적인 확장을 가능하게 합니다.
  • 냉각: 효율적인 냉각은 AI 데이터 센터가 성능과 안정성을 유지하는 데 필수적입니다. 액체 냉각 및 AI 기반 관리는 에너지 사용을 최적화하고 추가 확장을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • AI 관리: AI는 워크로드를 예측 및 관리하고, 리소스를 최적화하며, 데이터 센터 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 하이퍼스케일러가 변동하는 수요에 맞춰 확장하고 최적의 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.

엣지 컴퓨팅은 AI 데이터 센터에서 성능을 향상시키고, 지연 시간을 줄이며, 리소스 사용을 최적화할 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅은 추론이 데이터 소스에 더 가까운 곳에서 이루어질 수 있으므로 실시간 데이터 처리를 제공하여, 데이터가 이동해야 하는 거리를 최소화하고 대역폭을 최적화하며 전체 지연 시간을 줄입니다.

하이퍼스케일러는 AI 데이터 센터에서 효율적인 에너지 소비를 보장하기 위해 여러 혁신적인 전략을 사용합니다.

  • 재생 에너지: 하이퍼스케일러는 태양광 및 풍력을 포함한 재생 에너지원을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 지속 가능한 에너지원은 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능한 에너지 공급을 보장합니다.
  • 냉각: 열 관리는 AI 데이터 센터의 에너지 소비를 줄이는 데 중요합니다. 그렇기 때문에 하이퍼스케일러는 효율적인 에너지 사용을 보장하기 위해 액체 냉각 및 AI 기반 냉각 관리에 투자하고 있습니다.
  • 인프라: AI 데이터 센터의 레이아웃과 설계는 에너지 소비 및 효율성에 중요한 역할을 합니다. 핫 아일 및 콜드 아일 격리, 이상적인 서버 배치, 적절한 공기 흐름과 같은 전략은 모두 에너지 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

AI 데이터 센터는 특정 취약점으로부터 보호하기 위해 전문화된 보안 접근 방식을 요구합니다. 예를 들어, 대규모 학습 모델은 악의적인 입력이 AI 모델을 속일 수 있는 프롬프트 인젝션 및 적대적 공격에 특히 취약합니다. 그렇기 때문에 지속적인 테스트(애플리케이션 및 보안 테스트 도구 사용), 액세스 제어(다단계 인증 및 역할 기반 액세스 제어 포함), 정기적인 보안 감사와 같은 보안 전략이 중요합니다.

AI 데이터 센터는 딥러닝 및 머신러닝의 까다로운 요구 사항을 지원하기 위해 특별히 구축되었습니다.

  • GPU, TPU 및 AI 가속기와 같은 고성능 네트워크 하드웨어는 머신러닝 및 딥러닝 모델 훈련에 관련된 복잡한 계산을 처리합니다.
  • 고대역폭 인터커넥트는 스토리지와 컴퓨팅 노드 간의 효율적이고 고속의 데이터 교환을 보장합니다.
  • 확장 가능한 인프라는 증가하는 컴퓨팅 성능 및 스토리지 수요를 수용하며, 이는 복잡한 AI 모델과 점점 더 커지는 데이터 세트에 필수적입니다.

전 세계적으로 많은 하이퍼스케일러와 AI 공급업체가 AI 데이터 센터를 구축하고 유지 관리하고 있습니다. 가장 큰 공급업체 중 일부는 Amazon Web Services, Google, OpenAI, Apple, Meta를 포함합니다.

어떤 도움을 드릴까요?