AI 데이터 센터 전력 무결성 및 효율성 최적화

AI 데이터 센터에서 에너지 관리는 성능만큼 중요합니다. 그러나 고성능 서버와 랙 스위치가 동급 최고의 칩과 인터커넥트를 활용하더라도, 누화 및 전자기 간섭은 전력 관리 문제를 야기하여 궁극적으로 AI 데이터 센터의 확장 능력을 저해할 수 있습니다. 다재다능한 설계 자동화 및 측정 도구가 없으면 전력 공급 네트워크를 시뮬레이션하고, 전력 문제의 근본 원인을 식별하며, 궁극적으로 전력 효율성을 보장하는 것이 매우 어렵습니다. 

전력 무결성 문제로 인해 AI 데이터 센터가 위험에 처하는 것을 방지하십시오.

전력 공급 네트워크 분석을 간소화하고, 신뢰성을 예측하며, 설계 초기 단계에서 열 성능을 최적화하여 전력 무결성 워크플로를 간소화합니다.

타의 추종을 불허하는 정확도로 노이즈, 리플 및 누화 분석

다용도, 소형 및 고성능 테스트 및 측정 도구를 사용하여 가장 어려운 전력 무결성 문제의 근본 원인을 식별하고 제거하십시오.

전력 소비를 줄여 AI 워크로드 용량을 확장하십시오.

네트워크 장비 및 인프라 전반의 전력 무결성, 관리 및 공급을 개선하여 AI 데이터 센터의 전력 효율을 최적화하십시오.

웹 세미나: 오실로스코프를 이용한 전력 무결성 검증

반도체 및 스위치 모드 전원 공급 장치의 발전에 대해 학습하면서 전력 무결성 측정의 기본 워크플로를 알아보십시오. 고전류, 저전압 전력 레일 노이즈 문제를 디버깅하는 데 필요한 측정 프로브 및 오실로스코프 소프트웨어의 종류를 파악하십시오.

분산 네트워크 아이콘

자주 묻는 질문: AI 데이터 센터 전력

AI 데이터 센터는 전력 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. Wells Fargo에 따르면, AI 전력 사용량은 2030년까지 652테라와트시(TWh)에 도달하여 2024년 수준에서 8,050% 증가할 수 있습니다. 이러한 급증은 GPU 및 TPU의 고밀도 랙에서 실행되는 모델 훈련 및 추론과 같은 컴퓨팅 집약적인 워크로드에 의해 주도됩니다. 기존 데이터 센터와 달리 AI 워크로드는 높은 전류 밀도에서 지속적인 전력 공급을 필요로 하며, 이는 종종 전력 무결성 및 열 설계의 한계를 뛰어넘습니다.

주요 전력 소비자는 다음과 같습니다.

  • GPU 및 TPU와 같은 가속기(트레이닝 및 추론용)
  • 메모리 서브시스템 (예: HBM / DDR 모듈)
  • 고대역폭 데이터 이동을 위한 네트워킹 장비
  • 고밀도 AI 워크로드에서 발생하는 열을 분산하기 위한 냉각 시스템

공급되는 모든 전력은 안정적이고 리플이 없어야 합니다. 이것이 바로 보드 레벨 전압 조정기부터 랙 스케일 분배에 이르기까지 모든 수준에서 전력 무결성을 검증하기 위해 실시간 적합성 오실로스코프와 전력 레일 프로브 및 3상 소프트웨어와 같은 도구가 사용되는 이유입니다.

AI 워크로드는 단순히 컴퓨팅 집약적일 뿐만 아니라 버스트적이고 병렬적이며 열적으로도 강렬합니다. 대규모 모델을 훈련하는 것은 종종 전력 공급 및 냉각 시스템 모두에 부담을 주는 피크 부하를 초래합니다. 따라서 전압 마진, 전류 스파이크 및 리플에 대한 실시간 모니터링 및 분석이 필요합니다. 키사이트의 전력 분석 소프트웨어, 전도 EMI 툴 및 SIPro는 엔지니어가 전력 이상을 감지하고 보드 레이아웃을 개선하여 스트레스 하에서도 안정적인 전력을 보장하도록 돕습니다. 이러한 노력은 AI 훈련 또는 실시간 추론 주기 동안 작업을 최적화하고 하드웨어 오류를 방지하며 비효율적인 에너지 사용을 줄이는 데 중요합니다.

선도적인 데이터 센터는 다음과 같은 하드웨어 및 소프트웨어 수준 전략을 모두 배포합니다.

  • 실시간 적합성 오실로스코프 및 EMI 프로브를 사용한 전력 무결성 검증
  • 3상 소프트웨어와 같은 도구를 사용한 위상 밸런싱 및 고조파 감지
  • EDA 툴을 사용한 시뮬레이션 및 모델링으로 보드 설계 및 전력 공급 경로를 사전 검증
  • 추론 또는 훈련 주기 전반에 걸쳐 전력 스파이크를 평탄화하기 위한 워크로드 튜닝 및 스케줄링

또한, 키사이트 설계 데이터 및 IP 데이터 관리 플랫폼은 칩 및 시스템 팀 전반에 걸쳐 전력 데이터를 분석하고, 버전을 관리하며, 최적화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 인사이트는 설계 반복 및 에너지 효율 목표 준수를 지원합니다.

AI 전력 인프라 확장을 위한 주요 과제는 다음과 같습니다.

  • 고밀도 컴퓨팅 랙에서 발생하는 열 부하
  • 더 빠른 스위칭 부품과 더 얇은 마진으로 인한 전력 무결성 저하
  • 동적 리소스 할당을 사용하는 AI 모델의 예측 불가능한 수요 급증
  • 수요가 기존 인프라를 능가함에 따른 그리드 제약

이러한 과제를 해결하려면 검증(예: 리플 및 전도 EMI 분석)과 분산형 전력 공급, AI 인식 열 제어, 운영 대시보드에 실시간 전력 원격 측정 통합과 같은 아키텍처 혁신이 모두 필요합니다.

어떤 도움을 드릴까요?