전력 무결성 분석 수행 방법

HD3 시리즈 오실로스코프
+ HD3 시리즈 오실로스코프

실시간 오실로스코프를 사용한 깨끗한 전원 레일 보장

전력 무결성을 분석하려면 전력 분배 네트워크(PDN) 임피던스, 전력 레일 무결성, 전원 시퀀싱, 전원 공급 장치 제거비(PSRR) 및 제어 루프 응답과 같은 측정이 필요합니다. 장치 설계자는 수동 부품 및 상호 연결로 구성된 PDN을 통해 자동차, 의료 기기 및 사물 인터넷 장치와 같은 장치에 깨끗한 전력을 공급하는 과제에 직면해 있습니다. 잘 설계된 PDN은 DC부터 스위칭 전류의 대역폭까지 안정적인 전압을 유지합니다. 이는 전력 소비를 최적화하고, 스위칭 노이즈를 최소화하며, 전원 공급 장치로 인한 지터를 줄이고, EMI 문제를 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

설계 엔지니어는 여러 전원 레일을 동시에 측정하고 신호의 AC 오프셋을 더 자세히 확인하기 위해 실시간 오실로스코프와 전원 레일 프로브가 필요합니다. 고감도 및 감쇠 모드 사이를 전환할 수 있는 고감도 전류 프로브는 배터리 소모를 분석하는 데 도움이 되며, 소프트웨어는 전원 레일 노이즈 소스 및 효과를 분석하는 데 도움이 됩니다. 여러 온도에서 측정하면 극한 온도에서의 성능 문제를 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다.

전원 무결성 분석 솔루션

전력 무결성 문제를 해결하려면 전자 장치의 디버깅 및 특성화 시간을 줄이는 데 도움이 되는 낮은 노이즈 플로어를 갖춘 측정 솔루션이 필요합니다. 키사이트 전력 무결성 분석 솔루션은 전원 레일 분석에 이상적인 낮은 노이즈 플로어를 갖춘 정밀 키사이트 HD3-시리즈 실시간 오실로스코프, 특수 키사이트 전원 레일 프로브, 고감도 전류 프로브 및 키사이트 전력 무결성 분석 소프트웨어를 특징으로 합니다. 당사의 전력 무결성 분석 솔루션은 엔지니어가 디바이스 및 회로에 대한 깨끗한 전력 공급을 검증하여 제품이 무결성 문제로 인해 어려움을 겪지 않도록 보장합니다.

전원 무결성 분석 솔루션 데모 보기

당사의 전력 무결성 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?