USB Type-C 전원 공급 테스트 방법

MXR 오실로스코프
+ MXR 시리즈 오실로스코프

USB 전력 공급 특성화 및 디버깅

USB Type-C 전력 공급(PD) 시스템에서 제공하는 더 높고 동적으로 가변적인 전력을 테스트하려면 USB Type-C 표준 준수를 달성하기 위해 광범위한 검증 및 테스트가 필요합니다. 디바이스 간의 종단 간 USB Type-C 연결은 구성 채널(CC) 라인을 통해 이루어집니다. Type-C 커넥터의 중요한 요소인 케이블 방향도 CC 라인을 통해 결정됩니다. 규정 준수 테스트 중에 측정해야 하는 PD의 중요한 설계 매개변수에는 전압 레벨, 디바이스 충전, 케이블 기능 및 공급자 대 소비자 디바이스 상태 결정이 포함됩니다.

Type-C 소비자 디바이스가 특정 전력 프로파일을 요청할 때, 연결된 공급자가 올바른 전압, 전류 또는 전력 프로파일을 제공했는지 확인해야 합니다. CC1/CC2 CC 라인은 300kHz 신호로 모니터링되며 올바른 프로토콜, 생성된 전압 및 전류에 대해 측정됩니다. 결과 아이 다이어그램은 오실로스코프로 분석됩니다. PD 회로 레이아웃을 검증하려면 공급 드리프트, 주기적 및 무작위 교란(PARD), 프로그래밍 가능한 전력 레일 응답, 고주파 과도 및 노이즈와 같은 주요 매개변수에 대한 전력 무결성 측정을 수행해야 합니다.

USB Type-C 전원 공급 테스트 솔루션

USB Type-C 전력 공급 구성 요소를 테스트하려면 CC 라인의 적절한 프로토콜을 모니터링하고 생성된 전압 및 전류를 측정해야 합니다. D9010EMBP 임베디드 프로토콜 소프트웨어와 N7019A Type-C 브레이크아웃이 포함된 500MHz MXR-시리즈 Infiniium 오실로스코프로 구성된 키사이트 USB Type-C 전력 공급 테스트 솔루션은 Type-C CC 이중 위상 마크 인코딩된 300kbps 신호의 실시간 프로토콜 트리거링 및 디버깅을 제공합니다. 이 프로세스에는 고급 USB 트리거링, 시간 상관 디코드 트레이스, 프로토콜 리스터/테이블 형식 창 보기, USB 전력 공급 검색 기능이 포함됩니다. D9010ASIA 크로스토크 분석 소프트웨어와 D9010POWA 전력 무결성 분석 소프트웨어는 추가적인 전력 무결성 측정 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.

당사의 USB Type-C 전력 공급 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?