클럭 복원을 이용한 고속 직렬 지터 측정 방법

클럭 복구 시스템
+ 클럭 복구 시스템

고속 시리얼 지터 측정

고속 시리얼 지터 측정에는 테스트 중인 데이터와 동기화된 타이밍 기준이 필요합니다. 피시험 장치(DUT)가 별도의 클럭을 제공하지 않는 경우, 전기적 클럭 복구 유닛이 시리얼 데이터 스트림에서 직접 타이밍을 복구하고 샘플링 오실로스코프에 필요한 기준을 공급할 수 있습니다. 마이크로웨이브 픽오프(pickoff)는 시리얼 신호의 일부를 클럭 복구 입력으로 보내고 나머지 신호는 오실로스코프 채널로 공급합니다. 엔지니어는 입력 데이터 레이트와 클럭 복구 루프 특성을 구성한 다음, 복구된 클럭을 수신되는 데이터에 동기화합니다. 복구된 클럭은 오실로스코프 트리거 입력에 연결되므로 장비가 시리얼 파형을 캡처하고 분석할 수 있습니다. 이 측정 설정은 NRZ(non-return-to-zero) 및 PAM4(four-level pulse amplitude modulation) 신호를 모두 지원하며, DUT에서 적절한 클럭 신호를 사용할 수 없을 때 고속 시리얼 타이밍 거동을 평가할 수 있는 실용적인 방법을 제공합니다.

복구된 클럭을 사용한 정확한 지터 측정은 적절한 루프 구성과 클럭 및 데이터 경로 간의 타이밍 관계 유지에 달려 있습니다. 엔지니어는 지터 분석 기능이 있는 샘플링 오실로스코프를 사용하여 타이밍 변동을 조사하는 동시에 측정용 클럭 복구 루프 특성을 조정합니다. 클럭 대 데이터 경로 지연의 차이로 인해 특히 저주파에서 지터가 상관관계가 없어질 수 있으며, 이는 닫힌 아이 다이어그램과 측정 정확도 저하로 이어집니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 엔지니어는 위상 정합 케이블과 지연선을 사용하여 복구된 클럭과 측정된 데이터 간의 타이밍 차이를 최소화합니다. 지터 결과를 관찰하면서 클럭 복구 루프 대역폭을 조정하면 추가 경로 정합이 필요한지 판단하는 데 도움이 됩니다. 지터 스펙트럼 분석은 저주파 지터 기여도에 대한 추가적인 통찰력을 제공하며 타이밍 저하가 측정 정확도에 미치는 영향을 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

고속 직렬 지터 측정 솔루션

클럭 복구를 사용하여 고속 시리얼 지터를 측정하려면 DUT 출력을 분할하여 동일한 시리얼 데이터가 오실로스코프 측정 채널과 전기적 클럭 복구 입력을 모두 구동하도록 한 다음, 복구된 클럭을 타이밍 기준으로 사용합니다. 키사이트 전기적 클럭 데이터 복구 시스템은 전기적 NRZ 및 PAM4 신호를 지원하며 조정 가능한 클럭 복구 루프 대역폭 및 피킹을 제공합니다. 선택한 심볼 레이트에서 동기화가 설정되면, 복구된 클럭으로 오실로스코프를 트리거하는 동시에 시리얼 데이터 지터 분석을 위해 시리얼 파형을 획득할 수 있습니다. 복구 루프 대역폭 내부의 지터는 복구된 클럭에 의해 추적되며 해당 기준에 상대적으로 이루어진 측정에서 감소합니다. 루프 대역폭 외부의 고주파 타이밍 변동은 데이터에서 계속 관찰할 수 있습니다. 옵션인 지터 스펙트럼 분석은 타이밍 구성 요소에 대한 주파수 영역 가시성을 추가하며 과도한 지터의 원인을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 설정은 DUT가 별도의 동기식 클럭을 제공하지 않을 때 시리얼 데이터 지터 및 아이 측정을 지원합니다.

클럭 복구 시스템 데모 보기

고속 직렬 지터 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

리소스 및 인사이트 탐색
고속 직렬 지터 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?