주파수 응답 측정 방법 (보데 플롯)

MXR 오실로스코프
+ MXR 시리즈 오실로스코프

오실로스코프를 이용한 주파수 응답 분석 수행

보드 플롯 분석 또는 주파수 응답 분석(FRA)을 수행하려면 스윕 중에 서로 다른 주파수에서 파형을 생성하고 입력 및 출력 파형을 캡처해야 합니다. 이 분석을 통해 설계 엔지니어는 회로를 특성화하고 능동 회로의 과도한 구동으로 인한 비선형성의 영향을 측정할 수 있습니다.

설계 엔지니어는 내장 파형 발생기 및 주파수 응답 분석(보드 플롯 분석) 소프트웨어가 있는 오실로스코프를 사용하여 다양한 주파수 설정에서 테스트 중인 회로를 자극하고, 오실로스코프의 디지털 저장 기능을 사용하여 입력 및 출력 신호를 캡처합니다. 이러한 특성화는 회로 설계가 대역폭 성능 사양 및 시스템 안정성을 충족하는지 검증하는 데 도움이 됩니다.

주파수 응답(보데 플롯) 측정 솔루션

보드 선도 분석은 테스트된 주파수 범위에 걸쳐 입력 및 출력 파형의 이득과 위상을 플로팅해야 합니다. 여기에는 피드백 네트워크의 위상 여유 및 이득 여유 측정이 포함됩니다. 키사이트 주파수 응답 분석(보드 선도) 측정 솔루션은 내장된 주파수 응답 분석 소프트웨어를 갖춘 키사이트 오실로스코프로 구성됩니다. 위상 여유, 이득 여유 및 이득 반전 플로팅을 포함한 고급 측정은 옵션 전력 소프트웨어 패키지를 통해 추가할 수 있습니다. 오실로스코프 주파수 응답 분석 솔루션은 엔지니어가 전용 네트워크 분석기 또는 FRA 테스트 장비 없이도 수동 및 능동 회로를 특성화할 수 있도록 합니다. 

주파수 응답(보드 선도) 측정 데모 보기

당사의 주파수 응답(보드 선도) 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?