Infiniium EXR 및 MXR 시리즈 오실로스코프 | 키사이트 Keysight

어플리케이션 노트

숨겨진 신호 오류를 빠르게 찾고 분석하십시오.

시간과 리소스 절약

새로운 설계의 테스트, 예기치 않은 문제 해결, 허용되는 표준과 사양에 따른 고품질 측정을 위해서는 오실로스코프가 필수적입니다. 키사이트의 Fault Hunter는 키사이트 Infiniium EXR 시리즈와 MXR 시리즈 오실로스코프의 표준 기능으로, 숨겨진 오류 신호를 자동으로 검색합니다. 직관적인 고급 기능을 제공하는 Fault Hunter 기능을 사용하면 중요한 테스트 시간이 절약되므로, 더욱 더 종합적인 테스트 결과를 통해 설계에 대한 자신감을 높일 수 있습니다.

Fault Hunter

문제 해결, 설계 시뮬레이션 또는 품질 보증에는 많은 시간이 소요됩니다. 문제가 있는 신호에서 무엇을 찾아야 할지 모른다면 몇 시간을 허비하게 될 수 있습니다.

Infiniium EXR 시리즈 오실로스코프는 하드웨어 기술을 통하여 우선적으로 신호를 학습하고, 신호에서 변칙이 있는 부분을 자동적으로 판별합니다. Fault Hunter가 펄스 폭, 상승 시간 및 하강 시간과 같은 측정값을 기준으로 테스트 중인 신호의 전형적인 특징을 자동으로 판별합니다.

다음은 Fault Hunter가 찾아낼 수 있는 여섯 가지 신호 유형입니다.

  • 글리치(양 또는 음)는 정상 펄스보다 더 얇은 펄스 폭에 초점을 맞추는 펄스 폭 트리거입니다.
  • 런트(양 또는 음)는 폭보다 높이에 초점을 맞추는 펄스 폭 트리거입니다. 예상 값(V)에 도달하지 않는 트레이스는 런트 또는 더 작은 트레이스에서 트리거됩니다.
  • 저속 상승 또는 저속 하강 에지는 신호의 슬루율과 관련된 트리거입니다.

Fault Hunter는 신호에서 변칙을 찾으면 분석을 위해 파형을 중지시키고 저장합니다. Fault Hunter를 사용하면 드문 변칙과 관련한 조건을 조사하여 프로젝트 팀의 다른 사람과 빠르게 공유할 수 있습니다. 설계 검토에서의 논의를 위해 또는 품질 보증(QA) 감사에서 증거로 활용하기 위해 Infiniium 오실로스코프 디스플레이의 스크린샷을 찍어 프레젠테이션에 사용할 수 있습니다.

신호 오류를 찾아내는 작업은 지루하고 많은 시간이 소요되는 일입니다. 복잡한 신호 문제를 빠르게 찾아서 해결하는 데 Fault Hunter가 도움이 됩니다. 간헐적인 문제는 오실로스코프가 포착하지 못하면 찾아내기가 까다로울 수 있습니다. Fault Hunter는 고급 트리거를 자동으로 적용해서 비교할 정상 신호를 포착하는 방식으로 시간을 절약합니다.

파형 업데이트 속도

오실로스코프 트리거는 파형들 간 차이를 확인할 수 있도록 기준 프레임과 함께 신호 스냅샷을 얻습니다. 획득 간에 "데드 타임"이 존재하는데, 이 시간 동안에는 오실로스코프 디스플레이에 표시될 데이터가 캡처되지 않습니다. 따라서 파형이 변칙적으로 상승하는 드문 신호를 확인하기란 까다로운 일입니다. 예를 들어, 기본적으로 키사이트의 EXR 시리즈 오실로스코프는 초당 파형(wfm/s)을 200,000개 이상 캡처합니다. Infiniium EXR 시리즈는 특수 모드를 사용하지 않을 경우 대부분의 동급 오실로스코프보다 200배 이상 빠르게 파형을 표시할 수 있습니다.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.