如何估算物聯網裝置的電池使用壽命

物聯網電池續航力解決方案
+ 物聯網電池續航力解決方案

根據實際裝置行為估算電池運行時間

估算物聯網裝置的電池壽命,需要了解裝置在其完整操作週期中如何消耗能量。電池供電的裝置可能會長時間處於休眠或閒置狀態,然後短暫進入高電流模式以進行感測、處理、接收、傳輸或周邊活動。即使是短暫的活動事件,如果重複數月或數年,也會對總運行時間產生重大影響。

工程師需要超越簡單的平均電流假設,並了解每個操作狀態如何影響總電量消耗。透過描述裝置的實際活動週期,他們可以建立更準確的電池壽命估算,比較設計選擇,並在部署前識別哪些行為對預期運行時間影響最大。

物聯網電池續航力估算解決方案

估算電池運行時間需要測量實際操作狀態下的電流消耗,並將測得的充電曲線轉換為運行時間預測。此解決方案結合了直流電源分析儀、用於電池模擬和電流測量的源測量單元、射頻事件偵測器,以及基於事件的功率分析軟體。此工作流程支援同步電流、射頻和直流事件擷取,因此工程師可以將休眠、閒置、接收、傳輸和子系統活動與電量消耗關聯起來。此測量可用於估算總電池壽命,並識別哪些事件或子系統對電流消耗的貢獻最大。

查看物聯網電池壽命估算解決方案的方塊圖

如何估算物聯網裝置的電池使用壽命

探索我們的物聯網電池壽命估算解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?