Keysight LuxshareTech 聯合展示 DesignCon 2022
資料中心營運商 (DCO) 正轉向 800GE,以加速交換矽晶片的升級週期,從而實現節能效益,且實體互連鏈路需要擴展到 112G PAM4 電氣訊號傳輸。這帶來了獨特的挑戰,所有網路點都必須經過測試,包括 800GE 埠和每通道 112G 互連。800GE 準備度測試在 1x400GE 模式下的合作,包含 Keysight G800GE FEC 感知與相符性測試系統,並採用立訊精密 (LuxshareTech) 的 400GE QSFP112 DR4 光收發器。對於更高速率的可插拔光學模組的需求顯而易見,Keysight 支援 800GE 生態系統,以驗證高頻寬互連的實作,包括 OSFP、QSFP-DD 和 QSFP 外型尺寸。同時,立訊精密 (LuxshareTech) 也將很快繼續提供基於整合光子平台和低功耗電子元件的 800G/1.6T 光學產品。