お気に入りに追加しました
お気に入りから削除しました
キーサイト LuxshareTech 共同デモ DesignCon 2022
データセンター事業者(DCO)は、スイッチングシリコンのアップグレードサイクルを加速して省電力効果を得るため、800GEへの移行を進めており、物理的な相互接続リンクは112G PAM4電気信号にスケールアップする必要があります。これにより、800GEポートや112G/レーン相互接続を含むすべてのネットワークポイントをテストする必要があるという独自の課題が生じます。1x400GEモードでの800GEレディネス・テストのためのコラボレーションは、LuxshareTech 400GE QSFP112 DR4光トランシーバを使用したキーサイトのG800GE FEC Awareおよびコンプライアンス・テストシステムで構成されています。高速プラグイン可能光モジュールの必要性は明らかであり、キーサイトはOSFP、QSFP-DD、QSFPフォームファクタを含む高帯域幅相互接続の実装を検証するために800GEエコシステムをサポートしています。並行して、LuxshareTechは、低消費電力エレクトロニクスを備えた統合フォトニックプラットフォームに基づいた800G/1.6T光モジュールの提供を間もなく継続する予定です。