這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
ECOC 2025
Keysight 協助創新者突破工程界限,透過快速解決設計、模擬和測試挑戰,以創造最佳的網路、AI 基礎設施和資料中心體驗。無論您是尋求實現 800G、1.6T 或更高速度,Keysight 都能透過智慧洞察加速創新,以降低風險並縮短上市時間。
歡迎於哥本哈根 ECOC 2025 的 #C2120 攤位,與 Keysight 專家攜手加速您的創新。
日期
2025 年 9 月 29 日 - 10 月 1 日
地點
丹麥哥本哈根貝拉中心 (Bella Center, Copenhagen, Denmark)
是德科技攤位
#C2120
探索應用展示
請造訪我們的 #C2120 攤位,以觀看實際展示
實現下一代資料中心基礎設施
探索我們的端對端設計、驗證和自動化法規遵循測試解決方案。► 深入了解
在 ECOC 展會上向 Keysight 專家學習。
我們的專家將在以下活動中發表演講
9 月 30 日星期二下午 2 點,在 ECOC 會議的「光子交換和短距離互連」議程中,主題為:使用 TFLN 發射器和 SNR 增強方法實現 448 Gbps 無光學放大 PAM6/8 傳輸
9 月 30 日星期二下午 3 點,在 ECOC 產品焦點中,主題為:448 Gbps 研究的最新創新
Keysight 參加乙太網路聯盟與 OIF 展館攤位
Keysight 將在 Ethernet Alliance #C1419 攤位參與以下展示站:
- 400G/800G 結構交換器示範
- AN/LT 互通性
- 搭配 LPO 互連的液體浸沒式冷卻互通性展示
Keysight 將在 OIF Pavilion #C3425 攤位參與以下展示站:
- CEI-224G-Linear 搭配 Keysight INPT-1600
- CEI-224G-Linear 與 EEI-224G-RTLR 搭配 Keysight N1093
- 448G OIF 探路,搭配 M8199B、N1000 和 N1046
- 400/800ZR 相干互通性展示,搭配 Keysight 的 AresONE 800GE 雙介面單元-M
加速您的同調光學創新
Keysight 提供先進的解決方案,以加速開發、降低測試成本,並促進新興技術的採用。► 深入瞭解
有疑問或需要協助?