什麼是 AI 增強型軟體測試?

 

在人工智慧 (AI) 增強型軟體測試中,AI 和機器學習 (ML) 技術在確保軟體品質方面扮演著關鍵角色。AI 驅動的軟體測試可加速測試建立、擴展測試涵蓋範圍,並有助於識別比人工測試人員更多的缺陷。

AI / ML 的應用已導致測試在軟體開發生命週期中的角色發生巨大轉變。它為測試人員提供了更準確、高效且靈活的 解決方案,以應對現代軟體開發不斷變化的需求。

《終極 AI 測試手冊》前蓋

終極 AI 測試手冊

現代軟體開發依賴於在不影響品質的情況下最大化發布速度。這給測試團隊帶來了前所未有的壓力。他們如何平衡這兩個相互衝突的要求?

DevOps 和持續測試被視為解決方案,但許多組織並未充分利用這種工作方式所能提供的一切,我們從研究中看到,儘管面臨加快發布速度的壓力,但實際上卻在放緩。

如本手冊所述,成功的關鍵在於將 AI 測試納入工具包。

運用先進電腦視覺技術實現 UI 測試自動化

在使用者介面 (UI) 層級測試軟體,大規模維護具有挑戰性。AI/ML 技術的進步,例如先進的電腦視覺,使 AI 能夠「讀取」電腦螢幕上的內容,掃描介面中的文字、視覺元素、按鈕、欄位、數值和顏色。這個過程從使用者的角度進行測試,使測試人員能夠在客戶發現之前,發現 UI 故障。
帶有線條的不同形狀映射的圖庫影像圖形
奇特燈泡

透過探索性測試和預測性分析及早發現缺陷

在軟體測試中使用 AI 可實現早期缺陷識別。使用傳統功能測試解決方案驗證使用者體驗 (UX) 和客戶體驗可能複雜且耗時。使用 AI/ML 進行探索性測試,使品保團隊能夠測試所有可能的使用者歷程。此方法可提升軟體品質,並有助於在開發早期(在產品上市前)發現漏洞。

使用 AI 驅動的模型化方法測試整個數位體驗

基於模型的軟體測試將重點從基本的程式碼合規性轉移到整體 UX。當與 AI 結合時,基於模型的測試可將測試覆蓋範圍擴展到所有可能的用戶旅程。Keysight Eggplant 使用 AI/ML 演算法來產生探索性測試,以模擬用戶旅程。您只需建立一個簡單的介面模型,Eggplant 就會運用 AI 推理為您自動產生測試案例。

一位女士正看著螢幕,螢幕內容彷彿朝她的臉部延伸

Innovating with AI: How Keysight Provides Value to Customers

AI 正在從根本上重塑所有產業。AI 的戰略重要性在於其能夠為我們的客戶、Keysight 和整個社會開啟新機會、推動創新並提高營運效率。在 Keysight,我們將 AI 用於內部產品開發,並提高洞察力和生產力。

閱讀我們高階主管對 Keysight AI 策略的觀點。

常見問題 - AI 軟體測試

人工智慧 (AI) 軟體測試,有時也稱為 AI 增強型軟體測試,利用 AI 和機器學習 (ML) 技術來強化測試流程。這種方法引入了超越傳統測試方法的效率、預測分析和自動化功能。

AI 軟體測試將 AI/ML 演算法整合到軟體測試流程中,以自動化複雜任務、提高測試準確度,並比傳統手動測試或標準自動化測試技術更有效率地預測潛在缺陷。

在軟體測試自動化中使用 AI,可協助您產生並最佳化測試案例、指令碼和資料,識別測試的優先領域,辨識模式以預測未來的故障,並根據從過去測試結果中學習到的經驗,動態調整測試策略。 

AI 軟體測試的優點包括透過重複性任務自動化提高效率、提高準確度和涵蓋範圍、縮短上市時間、改進缺陷預測,以及分析和理解複雜資料集的能力,以便在測試策略中做出更好的決策。

儘管 AI 可以自動化許多測試任務,但它不會取代人類測試人員,原因與自動化不會取代人類測試人員相同。AI 無法取代人類測試人員的創造力、直覺和細緻入微的理解。AI 是一種輔助工具,透過分擔重複性任務和提供基於資料分析的洞察,來增強人類測試人員的能力。 

在現有測試流程中導入 AI,始於識別 AI 可自動化的重複性、耗時任務。這種方法著重於選擇正確的工具和平台、利用歷史資料訓練 AI 模型、將 AI 功能整合到測試工作流程中,並持續監控和改進 AI 的效能。 

AI 電腦視覺可在軟體測試中自動化視覺驗證流程,例如偵測使用者介面 (UI) 元素、比較視覺輸出與預期結果,以及識別應用程式中的視覺異常。這種方法在圖形使用者介面 (GUI) 測試中特別有用,傳統自動化測試可能難以處理動態內容或複雜的視覺佈局。

透過像人類一樣理解和解讀視覺資料,AI 電腦視覺可實現更強大、更靈活的測試自動化。它能辨識不同解析度和環境下的使用者介面元素,讓測試更能適應應用程式視覺設計的變化。

Keysight 將 AI 整合到整個開發生命週期中,以加速產品設計與開發。 Keysight Eggplant Test 使用 AI/ML 演算法來生成模擬使用者旅程的探索性測試。 該軟體使團隊能夠使用基於模型的方法,在任何平台或裝置上測試任何應用程式。 該軟體像真實使用者一樣解讀並與應用程式互動,使其非常適用於即使是最安全的開發環境,並採用 AI 驅動的電腦視覺技術。 

需要協助或有疑問嗎?