AI 증강 소프트웨어 테스트란 무엇입니까?

 

인공지능(AI) 증강 소프트웨어 테스트에서 AI 및 머신러닝(ML) 기술은 소프트웨어 품질 보장에 핵심적인 역할을 합니다. AI 기반 소프트웨어 테스트는 테스트 생성을 가속화하고 테스트 범위를 확장하며 인간 테스터보다 훨씬 더 많은 결함을 식별하는 데 도움을 줍니다.

AI/ML의 사용은 소프트웨어 개발 수명 주기에서 테스트의 역할에 획기적인 변화를 가져왔습니다. 이는 테스터에게 현대 소프트웨어 개발의 끊임없이 변화하는 요구 사항에 대해 보다 정확하고 효율적이며 유연한 솔루션을 제공했습니다.

궁극의 AI 테스팅 플레이북 표지

궁극의 AI 테스트 플레이북

최신 소프트웨어 개발은 품질 저하 없이 출시 속도를 극대화하는 데 달려 있습니다. 이로 인해 테스트 팀은 그 어느 때보다 더 많은 압박을 받게 됩니다. 이들은 어떻게 이 두 가지 상충되는 요구 사항의 균형을 맞출 수 있을까요?

DevOps와 지속적인 테스트가 해결책으로 여겨지지만, 많은 조직이 이러한 작업 방식이 제공하는 모든 것을 활용하지 못하고 있습니다. 이는 출시 속도를 높여야 한다는 압력에도 불구하고 실제로는 속도가 느려지고 있음을 보여주는 연구 결과에서 확인할 수 있습니다.

이 플레이북에서 설명하는 바와 같이, 성공의 핵심은 AI 테스트를 툴킷에 추가하는 것입니다.

고급 컴퓨터 비전으로 UI 테스트 자동화

사용자 인터페이스(UI) 레벨에서 소프트웨어를 테스트하는 것은 대규모로 유지하기 어렵습니다. 고급 컴퓨터 비전과 같은 AI/ML 기술의 발전은 AI가 컴퓨터 화면에 있는 내용을 '읽고', 인터페이스에서 텍스트, 시각적 요소, 버튼, 필드, 값 및 색상을 스캔할 수 있도록 합니다. 이 과정은 사용자 관점에서 테스트하며, 테스터가 고객보다 먼저 UI 결함을 발견할 수 있도록 합니다.
다양한 모양을 선으로 매핑하는 스톡 이미지 그래픽
환상적인 전구

탐색적 테스트 및 예측 분석으로 결함을 조기에 발견하십시오

소프트웨어 테스트에 AI를 사용하면 초기 결함 식별이 가능합니다. 기존 기능 테스트 솔루션으로는 사용자 경험(UX) 및 고객 경험을 검증하는 것이 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. AI/ML을 활용한 탐색적 테스트는 품질 보증 팀이 가능한 모든 사용자 여정을 테스트할 수 있도록 합니다. 이 방법은 소프트웨어 품질을 향상시키고 개발 초기 단계에서, 즉 제품 출시 전에 취약점을 노출하는 데 도움이 됩니다.

AI 기반 모델 기반 접근 방식으로 전체 디지털 경험 테스트

모델 기반 소프트웨어 테스트는 기본 코드 준수에서 전반적인 UX로 초점을 전환합니다. AI와 결합하면 모델 기반 테스트는 가능한 모든 사용자 여정으로 테스트 범위를 확장합니다. 키사이트 Eggplant는 AI/ML 알고리즘을 사용하여 사용자 여정을 시뮬레이션하는 탐색적 테스트를 생성합니다. 인터페이스의 간단한 모델을 구축하기만 하면 Eggplant가 AI 추론을 적용하여 테스트 케이스를 자동으로 생성합니다.

얼굴 쪽으로 화면이 나오는 것을 보는 여성

AI를 통한 혁신: 키사이트가 고객에게 가치를 제공하는 방법

AI는 모든 산업의 근본적인 변화를 이끌고 있습니다. AI의 전략적 중요성은 고객, 키사이트, 그리고 사회 전체를 위한 새로운 기회를 창출하고, 혁신을 주도하며, 운영 효율성을 향상시키는 능력에 있습니다. 키사이트는 내부 제품 개발과 통찰력 및 생산성 향상을 위해 AI를 활용합니다.

키사이트의 AI 전략에 대한 당사 경영진의 관점을 읽어보십시오.

자주 묻는 질문 - AI 소프트웨어 테스트

때로는 AI 증강 소프트웨어 테스트라고도 불리는 인공지능(AI) 소프트웨어 테스트는 AI 및 머신러닝(ML) 기술을 사용하여 테스트 프로세스를 향상시킵니다. 이 접근 방식은 기존 테스트 방법을 넘어 효율성, 예측 분석 및 자동화 기능을 도입합니다.

AI 소프트웨어 테스트는 AI/ML 알고리즘을 소프트웨어 테스트 프로세스에 통합하여 기존 수동 테스트 또는 표준 자동화 테스트 기술보다 복잡한 작업을 자동화하고, 테스트 정확도를 개선하며, 잠재적 결함을 더 효율적으로 예측합니다.

소프트웨어 테스트 자동화에 AI를 사용하면 테스트 케이스, 스크립트 및 데이터를 생성하고 최적화하고, 테스트 영역을 식별하고 우선순위를 지정하고, 패턴을 인식하여 미래의 실패를 예측하고, 과거 테스트 결과 학습을 기반으로 테스트 전략을 동적으로 조정하는 데 도움이 됩니다. 

AI 소프트웨어 테스트의 이점은 반복 작업 자동화를 통한 효율성 증대, 정확도 및 커버리지 향상, 출시 기간 단축, 결함 예측 개선, 그리고 테스트 전략 수립 시 더 나은 의사 결정을 위해 복잡한 데이터 세트를 분석하고 이해하는 능력입니다.

AI가 많은 테스트 작업을 자동화할 수 있지만, 자동화가 인간 테스터를 대체할 수 없는 것과 같은 이유로 AI도 인간 테스터를 대체하지는 못할 것입니다. AI는 인간 테스터의 창의성, 직관 및 미묘한 이해를 대체할 수 없습니다. AI는 반복적인 작업을 덜어주고 데이터 분석을 기반으로 통찰력을 제공함으로써 인간 테스터의 역량을 향상시키는 보완적인 도구입니다. 

기존 테스트 프로세스에 AI를 구현하는 것은 AI가 자동화할 수 있는 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 식별하는 것에서 시작됩니다. 이 접근 방식은 올바른 도구와 플랫폼을 선택하고, 과거 데이터로 AI 모델을 훈련하며, 테스트 워크플로에 AI 기능을 통합하고, AI 성능을 지속적으로 모니터링하고 개선하는 데 중점을 둡니다. 

AI 컴퓨터 비전은 UI 요소 감지, 시각적 출력을 예상 결과와 비교, 애플리케이션의 시각적 이상 감지 등 소프트웨어 테스트에서 시각적 검증 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 기존 자동화 테스트가 동적 콘텐츠 또는 복잡한 시각적 레이아웃에 어려움을 겪을 수 있는 GUI 테스트에서 특히 유용합니다.

인간처럼 시각 데이터를 이해하고 해석함으로써 AI 컴퓨터 비전은 더욱 강력하고 유연한 테스트 자동화를 가능하게 합니다. 이는 다양한 해상도와 환경에서 UI 요소를 인식할 수 있으며, 애플리케이션의 시각적 디자인 변경에 테스트가 더 잘 견딜 수 있도록 합니다.

키사이트는 더 빠른 제품 설계 및 개발을 위해 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 AI를 통합합니다. 키사이트 Eggplant Test는 AI/ML 알고리즘을 사용하여 사용자 여정을 시뮬레이션하는 탐색적 테스트를 생성합니다. 이 소프트웨어는 팀이 모델 기반 접근 방식을 사용하여 모든 플랫폼 또는 디바이스에서 모든 애플리케이션을 테스트할 수 있도록 합니다. 이 소프트웨어는 실제 사용자처럼 애플리케이션을 해석하고 상호 작용하므로 AI 기반 컴퓨터 비전을 사용하는 가장 안전한 개발 환경에도 완벽하게 적합합니다. 

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?