AI拡張ソフトウェアテストとは何か?

 

人工知能(AI)を活用したソフトウェアテストにおいて、AIおよび機械学習(ML)テクノロジーは、ソフトウェアの品質を確保する上で重要な役割を果たします。AI駆動型ソフトウェアテストは、テスト作成を加速し、テストカバレッジを拡大し、人間のテスターよりもはるかに多くの欠陥を特定するのに役立ちます。

AI/MLの活用は、ソフトウェア開発ライフサイクルにおけるテストの役割に大きな変化をもたらしました。これにより、テスターは、現代のソフトウェア開発の絶え間なく変化する要件に対応するための、より正確で効率的かつ柔軟なソリューションを手に入れました。

The Ulitmate AI Testing Playbook の表紙

究極のAIテストプレイブック

現代のソフトウェア開発は、品質を損なうことなくリリース速度を最大化することに依存しています。これにより、テストチームにはこれまで以上に大きなプレッシャーがかかっています。これら2つの相反する要件をどのように両立させるのでしょうか?

DevOpsと継続的テストは解決策と見なされていますが、多くの組織は、この働き方が提供するすべてのものを活用できていません。リリース速度を上げるというプレッシャーがあるにもかかわらず、実際には速度が低下していることが調査で示されています。

このプレイブックが説明するように、成功の鍵はAIテストをツールキットに追加することです。

高度なコンピュータービジョンでUIテストを自動化

ユーザーインターフェース(UI)レベルでのソフトウェアテストは、大規模な維持が困難です。高度なコンピュータービジョンなどのAI/MLテクノロジーの進歩により、AIはコンピューター画面上の内容を「読み取り」、テキスト、視覚要素、ボタン、フィールド、値、色についてインターフェースをスキャンできるようになります。このプロセスはユーザーの視点からテストを行い、テスターが顧客よりも早くUIの不具合を発見できるようにします。
線で結ばれた異なる形状のマッピングのストック画像グラフィック
幻想的な電球

探索的テストと予測分析で欠陥を早期に発見

ソフトウェアテストにおけるAIの活用は、早期の欠陥特定を可能にします。ユーザーエクスペリエンス(UX)とカスタマーエクスペリエンスの検証は、従来の機能テストソリューションでは複雑で時間のかかる場合があります。AI/MLを使用した探索的テストにより、品質保証チームは考えられるすべてのユーザーの行動をテストできます。この方法はソフトウェアの品質を向上させ、開発の初期段階で、本番環境に到達する前に脆弱性を発見するのに役立ちます。

AIを活用したモデルベースのアプローチでデジタルエクスペリエンス全体をテスト

モデルベースのソフトウェアテストは、基本的なコード準拠から全体的なUXへと焦点を移します。AIと組み合わせることで、モデルベースのテストは、考えられるすべてのユーザーの行動にテストカバレッジを拡大します。キーサイト Eggplantは、AI/MLアルゴリズムを使用して、ユーザーの行動をシミュレートする探索的テストを生成します。必要なのはインターフェースのシンプルなモデルを構築することだけで、EggplantはAI推論を適用してテストケースを自動生成します。

画面が顔に向かって飛び出してくるのを見ている女性

AIによるイノベーション:キーサイトがいかに顧客に価値を提供するか

AIは、すべての産業を根本的に再構築しています。AIの戦略的な重要性は、お客様、キーサイト、そして社会全体にとって、新たな機会を解き放ち、イノベーションを推進し、運用効率を向上させる能力にあります。キーサイトでは、社内製品開発のためにAIを使用し、洞察力と生産性を向上させています。

キーサイトのAI戦略に関する当社役員の視点をお読みください。

よくある質問 - AIソフトウェアテスト

人工知能 (AI) ソフトウェアテストは、AI拡張ソフトウェアテストとも呼ばれ、AIと機械学習 (ML) テクノロジーを使用してテストプロセスを強化します。このアプローチは、従来のテスト手法を超えた効率性、予測分析、および自動化機能をもたらします。

AIソフトウェアテストは、AI/MLアルゴリズムをソフトウェアテストプロセスに統合し、従来の手動テストや標準的な自動テスト技術よりも効率的に、複雑なタスクを自動化し、テスト精度を向上させ、潜在的な欠陥を予測します。

ソフトウェアテスト自動化におけるAIの活用は、テストケース、スクリプト、データの生成と最適化、テスト対象領域の特定と優先順位付け、将来の障害を予測するためのパターン認識、および過去のテスト結果からの学習に基づいたテスト戦略の動的な適応に役立ちます。 

AIソフトウェアテストの利点には、反復タスクの自動化による効率向上、精度とカバレッジの強化、市場投入までの時間の短縮、欠陥予測の改善、およびテスト戦略におけるより良い意思決定のための複雑なデータセットを分析・理解する能力が含まれます。

AIは多くのテストタスクを自動化できますが、自動化が人間のテスターに取って代わらないのと同じ理由で、人間のテスターに取って代わることはありません。AIは人間のテスターの創造性、直感、微妙な理解を置き換えることはできません。AIは、反復的なタスクをオフロードし、データ分析に基づいた洞察を提供することで、人間のテスターの能力を強化する補完的なツールです。 

既存のテストプロセスにAIを導入するには、AIが自動化できる反復的で時間のかかるタスクを特定することから始まります。このアプローチは、適切なツールとプラットフォームの選択、履歴データに基づくAIモデルのトレーニング、テストワークフローへのAI機能の統合、およびAIのパフォーマンスの継続的な監視と改善に焦点を当てています。 

AIコンピュータービジョンは、ソフトウェアテストにおける視覚検証プロセスを自動化できます。例えば、UI要素の検出、視覚出力を期待される結果と比較すること、アプリケーション内の視覚的な異常の特定などです。このアプローチは、従来の自動テストでは動的なコンテンツや複雑な視覚レイアウトに対応が難しいGUIテストにおいて特に有用です。

人間と同じように視覚データを理解・解釈することで、AIコンピュータービジョンはより堅牢で柔軟なテスト自動化を可能にします。異なる解像度や環境下でUI要素を認識できるため、アプリケーションの視覚デザインの変更に対するテストの耐性が向上します。

キーサイトは、開発ライフサイクル全体にわたってAIを統合し、より迅速な製品設計と開発を可能にします。Keysight Eggplant Testは、AI/MLアルゴリズムを使用して、ユーザージャーニーをシミュレートする探索的テストを生成します。このソフトウェアにより、チームはモデルベースのアプローチを使用して、あらゆるプラットフォームやデバイスであらゆるアプリケーションをテストできます。このソフトウェアは、実際のユーザーのようにアプリケーションを解釈し、対話するため、AIを搭載したコンピューター・ビジョンを使用する最も安全な開発環境にも最適です。 

ご要望、ご質問はございませんか。