Elisa 選用是德科技的雲端基礎架構測試軟體,以加速下一代虛擬化 5G 網路的設計與部署
芬蘭服務供應商選擇 Cloud Peak 來簡化 NFVi 效能評測
SANTA ROSA, Calif., November 9, 2020
是德科技(NYSE: KEYS)是一家領先的科技公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保護世界安全。該公司宣佈芬蘭服務供應商 Elisa 已選擇是德科技的 Cloud Peak 雲端基礎設施測試軟體,以加速其下一代 5G 虛擬化網路的設計與部署。
服務供應商需要部署虛擬化與容器化雲端原生網路,以便快速推出新服務並因應瞬息萬變的需求。因此,他們需要強大的工具來測試底層網路功能虛擬化 (NFV) 架構(包含運算、網路與儲存設備)以及管理與編排 (MANO) 系統的效能與可靠性。
面對在雲端架構上部署高效能、可靠且靈活之虛擬化網路所帶來的複雜性挑戰,Elisa 需要一種能夠輕鬆評估各種技術、架構設計替代方案以及供應商解決方案對效能之影響的解決方案。Elisa 選擇了 Keysight 的 Cloud Peak 軟體來測試運算、儲存與網路架構,藉此設計新平台並持續對正式執行叢集進行基準測試。
Elisa 首席架構師 Matti Swan 表示:「身為芬蘭的市場領導者,服務品質與客戶體驗是 Elisa 的首要任務。5G 演進、虛擬化和雲端化為我們開闢了新契機,能夠快速且具成本效益地為客戶創造並推出新服務。諸如 NFV 等新技術需要進行廣泛的端對端測試,以微調正式版本的設計。這就是我們選擇與 Keysight 合作的原因。」
Keysight 的 Cloud Peak 透過在持續整合與持續交付 (CI/CD) 管道中驗證 NFV,協助服務供應商設計最佳的 5G 架構。這包含進行分解式布林基準測試與 NFV 架構特性化,以便比較各項技術、識別瓶頸並最佳化組態。Cloud Peak 建立在 NFV 開放平台 (OPNFV) Yardstick 框架之上,提供業界標準的開放原始碼測試套件,同時透過全新的使用情境來改進並擴充其功能。它還在易於使用、輕量且自動化的網頁應用程式中新增了諸如容器與虛擬基礎設施管理器 (VIM) 效能測試等新功能。
Keysight 網路測試集團副總裁兼總經理 Ram Periakaruppan 表示:「當服務供應商將其網路虛擬化以具成本效益的方式部署雲端原生 5G 並推出創新新服務時,他們必須確保其架構能提供客戶所依賴的效能與可靠性。Elisa 在開發 Cloud Peak 強大且可擴充的測試功能,以及開發 Cloud Peak 易於使用的網頁式即時報表方面,提供了極佳的意見回饋。」
是德科技小檔案
是德科技 (Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS) 是一家領先的科技公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保障世界安全。是德科技的解決方案透過從設計模擬、原型驗證、製造測試到網路與雲端環境優化的產品組合,協助客戶最佳化網路,並以更快的速度和更低的成本將電子產品推出市場。客戶涵蓋全球通訊生態系統、航太與國防、汽車、能源、半導體以及一般電子產品終端市場。是德科技在 2019 會計年度的營收為 43 億美元。如需更多資訊,請造訪 www.keysight.com。
# # #
有關是德科技的其他資訊,請參閱新聞室 https://www.keysight.com/go/news 以及 Facebook、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。
Keysight 聯絡人:
Beth Hespe, 美洲/歐洲
+1 609-994-7442
beth.hespe@keysight.com
Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com