キーサイトのクラウドインフラストラクチャ・テスト用ソフトウェアが、次世代仮想化5Gネットワークの設計と導入を加速させるため、エリサに採用された

フィンランドのサービスプロバイダがNFViベンチマークの簡素化にCloud Peakを選択

SANTA ROSA, Calif., November 9, 2020

企業、サービスプロバイダ、および政府機関がイノベーションを加速し、世界の接続とセキュリティを確保できるよう支援する大手テクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、フィンランドのサービスプロバイダであるElisaが、次世代5G仮想化ネットワークのデザインと導入を加速するために、キーサイトのCloud Peakクラウドインフラストラクチャテストソフトウェアを選択したことを発表しました。

サービスプロバイダは、新しいサービスを迅速に展開し、変化する需要に対応するために、仮想化およびコンテナ化されたクラウドネイティブネットワークを導入する必要があります。したがって、コンピュート、ネットワーク、ストレージなどの基盤となるネットワーク機能仮想化(NFV)インフラストラクチャ、および管理・オーケストレーション(MANO)システムの性能と信頼性をテストするための強力なツールが必要となります。

クラウドインフラストラクチャ上に高性能、信頼性、およびアジリティに優れた仮想化ネットワークを導入する複雑さに直面していたElisaには、さまざまな技術、アーキテクチャ設計の代替案、およびベンダーソリューションの性能への影響を容易に測定できるソリューションが必要でした。Elisaは、新しいプラットフォームの設計と本番クラスターの継続的なベンチマークを行うために、コンピュート、ストレージ、およびネットワーキングインフラストラクチャをテストするキーサイトのCloud Peakソフトウェアを選択しました。

ElisaのリードアーキテクトであるMatti Swanは、次のように述べています。「フィンランドの市場リーダーとして、サービス品質とカスタマーエクスペリエンスはElisaにとって優先事項です。5Gの進化、仮想化、クラウド化により、お客様向けの新サービスを迅速かつコスト効率よく作成・立ち上げるための新たな可能性が開かれます。NFVなどの新技術には、本番設計を微調整するために広範なエンドツーエンドのテストが必要です。だからこそ、当社はキーサイトと協業することを選択しました。」

キーサイトのCloud Peakは、継続的インテグレーション・継続的デリバリー(CI/CD)パイプライン全体を通じてNFVを検証することにより、サービスプロバイダが最適な5Gインフラストラクチャを設計できるよう支援します。これには、技術の比較、ボトルネックの特定、および構成の最適化を行うための、ディスアグリゲート(非集約)ファブリックのベンチマークやNFVインフラストラクチャの特性評価が含まれます。Cloud Peakは、Open Platform for NFV(OPNFV)のYardstickフレームワークを基盤としており、業界標準のオープンソーステストスイートへのアクセスを提供するとともに、新しいユースケースでその機能を改善・拡張しています。また、使いやすく軽量で自動化されたウェブアプリケーションにおいて、コンテナや仮想インフラストラクチャマネージャー(VIM)の性能テストなどの新しい機能も追加しています。

キーサイトのネットワークテストグループの副社長兼ジェネラルマネージャーであるRam Periakaruppanは、次のように述べています。「サービスプロバイダがクラウドネイティブな5Gを費用対効果高く導入し、革新的な新サービスを展開するためにネットワークを仮想化するにつれて、お客様が依存する性能と信頼性をインフラストラクチャが確実に提供できるようにする必要があります。Elisaは、Cloud Peakの堅牢で拡張性の高いテスト機能の開発において、また、Cloud Peakの使いやすいウェブベースのリアルタイムレポートの開発においても、素晴らしいフィードバックを提供してくれました。」

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

Beth Hespe、米州/ヨーロッパ
+1 609-994-7442
beth.hespe@keysight.com

土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com