엘리사(Elisa), 차세대 가상화 5G 네트워크의 설계 및 구축 가속화를 위해 키사이트의 클라우드 인프라 테스트 소프트웨어 채택

핀란드 서비스 제공업체, NFVi 벤치마킹 간소화를 위해 Cloud Peak 선택

SANTA ROSA, Calif., November 9, 2020

기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 핀란드 서비스 제공업체 엘리사(Elisa)가 차세대 5G 가상화 네트워크의 설계 및 배포를 가속화하기 위해 키사이트의 Cloud Peak 클라우드 인프라 테스트 소프트웨어를 선택했다고 발표했습니다.

서비스 제공업체는 새로운 서비스를 신속하게 출시하고 변화하는 수요에 대응하기 위해 가상화 및 컨테이너화된 클라우드 네이티브 네트워크를 배포해야 합니다. 따라서 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지뿐만 아니라 MANO(Management and Orchestration) 시스템을 포함한 기본 네트워크 기능 가상화(NFV) 인프라의 성능과 신뢰성을 테스트할 수 있는 강력한 도구가 필요합니다.

클라우드 인프라에 고성능의 안정적이고 민첩한 가상화 네트워크를 배포하는 복잡성으로 인해 어려움을 겪던 엘리사는 다양한 기술, 아키텍처 설계 대안 및 공급업체 솔루션이 성능에 미치는 영향을 쉽게 측정할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 엘리사는 새로운 플랫폼을 설계하고 프로덕션 클러스터를 지속적으로 벤치마킹하기 위해 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 인프라 테스트용 키사이트 Cloud Peak 소프트웨어를 선택했습니다.

엘리사의 수석 아키텍트인 Matti Swan은 "핀란드의 시장 리더로서 서비스 품질과 고객 경험은 엘리사의 우선순위입니다. 5G 진화, 가상화 및 클라우드화를 통해 고객을 위한 새로운 서비스를 빠르고 비용 효율적으로 생성하고 출시할 수 있는 새로운 가능성이 열립니다."라며, "NFV와 같은 신기술은 프로덕션 설계를 미세 조정하기 위해 광범위한 엔드투엔드 테스트가 필요합니다. 이것이 바로 우리가 키사이트와 협력하기로 선택한 이유입니다."라고 말했습니다.

키사이트의 Cloud Peak는 CI/CD(지속적 통합/지속적 제공) 파이프라인 전반에서 NFV를 검증하여 서비스 제공업체가 최적의 5G 인프라를 설계할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 기술을 비교하고, 병목 현상을 식별하며, 구성을 최적화하기 위한 분산 패브릭 벤치마킹 및 NFV 인프라 특성화가 포함됩니다. Cloud Peak는 OPNFV(Open Platform for NFV) Yardstick 프레임워크를 기반으로 구축되어 업계 표준 오픈 소스 테스트 스위트에 대한 액세스를 제공하는 동시에 새로운 유스 케이스로 기능을 개선하고 확장합니다. 또한 사용하기 쉽고 가벼운 자동화된 웹 애플리케이션에서 컨테이너 및 VIM(Virtual Infrastructure Manager) 성능 테스트와 같은 새로운 기능도 추가합니다.

키사이트 네트워크 테스트 그룹 부사장 겸 general manager인 람 페리아카루판(Ram Periakaruppan)은 "서비스 제공업체가 클라우드 네이티브 5G를 비용 효율적으로 배포하고 혁신적인 새 서비스를 출시하기 위해 네트워크를 가상화함에 따라, 고객이 신뢰하는 성능과 신뢰성을 인프라가 제공하도록 보장해야 합니다."라며, "엘리사는 Cloud Peak의 강력하고 확장 가능한 테스트 기능 개발뿐만 아니라 Cloud Peak의 사용하기 쉬운 웹 기반 실시간 보고 개발에도 훌륭한 피드백을 제공했습니다."라고 말했습니다.

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

베스 헤스페(Beth Hespe), 미주/유럽
+1 609-994-7442
beth.hespe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com