VCSEL 펄스 성능을 최적화하는 방법

모듈형 PXIe 정밀 SMU
+ 모듈형 PXIe 정밀 SMU

협소 펄스 VCSEL 성능 최적화

VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 펄스 테스트를 수행하려면 피시험 부품(DUT)에 전달되는 전류 파형을 제어해야 합니다. 실제 출력 펄스는 DUT 임피던스에 따라 달라질 수 있으므로, 측정된 파형이 프로그래밍된 소스 설정과 다를 수 있습니다. 따라서 펄스 진폭, 상승 시간, 정착 거동, 펄스 모양은 구성된 소스 파라미터만을 통해 유추하는 것이 아니라 연결된 디바이스에서 직접 평가해야 합니다.

이 테스트는 실제 출력 파형을 캡처하고 연결된 DUT에 맞게 소스 파라미터를 조정하면서 협소한 전류 펄스를 인가합니다. 엔지니어는 설정을 튜닝하면서 펄스 응답을 비교하고 결과 파형이 의도한 펄스 진폭 및 모양을 제공하는지 확인할 수 있습니다. 이 측정 프로세스는 다양한 임피던스 조건을 가진 VCSEL 디바이스 전반에서 재현 가능한 펄스 특성화를 지원합니다.

VCSEL 펄스 성능 최적화 솔루션

VCSEL 펄스 성능을 최적화하려면 실제 전류 파형을 측정하고 연결된 디바이스의 임피던스에 맞춰 소스 파라미터를 조정해야 합니다. 키사이트 정밀 PXIe 소스/측정 유닛(SMU)은 다양한 DUT 임피던스 조건에서 최적의 펄스 성능을 제공하도록 SMU 파라미터를 조정하는 튜닝 유틸리티를 제공합니다. DUT 임피던스로 인해 프로그래밍된 설정과 실제 출력 펄스가 달라질 수 있으므로, 임베디드 파형 측정 기능을 통해 전달된 전류 파형을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 또한 키사이트 정밀 PXIe 소스/측정 유닛(SMU)은 10 µs까지의 협소 전류 펄스 소싱과 최대 15 MSa/s의 임베디드 고속 측정을 지원하므로, 동일한 측정 플랫폼에서 펄스 설정과 그에 따른 과도 거동을 평가할 수 있습니다.

최적화된 VCSEL 펄스 성능 솔루션의 블록 다이어그램

VCSEL 펄스 성능을 최적화하는 방법

최적화된 VCSEL 펄스 성능 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?