VCSEL 및 포토다이오드 측정값을 동기화하는 방법

모듈형 PXIe 정밀 SMU
+ 모듈형 PXIe 정밀 SMU

VCSEL 및 포토다이오드 측정 동기화

수직 공진 표면 발광 레이저(VCSEL)의 광-전류-전압(LIV) 특성화에는 레이저 구동 전류와 그에 상응하는 광학 응답을 측정하는 작업이 포함됩니다. VCSEL이 좁은 전류 펄스로 작동할 때, 모니터 포토다이오드(PD) 전류는 펄스 광 출력과 동기화되어 측정되어야 합니다. 따라서 측정 설정에는 충분한 응답 대역폭, 고속 샘플링, 그리고 VCSEL 여자(excitation)와 PD 측정 간의 제어된 타이밍이 필요합니다.

이 테스트는 VCSEL에 펄스 전류를 인가하는 동시에 해당 펄스 구간 내에서 모니터 PD 전류를 측정합니다. 정밀한 타이밍으로 전기적 여자와 광학 응답 측정을 정렬하며, 파형 캡처를 통해 펄스 동안의 응답을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 동기화된 전류 및 PD 측정은 광학 전력 응답, 슬로프 효율, kinks 거동을 포함한 LIV 특성을 평가하는 데 필요한 데이터를 제공합니다.

VCSEL 및 PD 동기화 측정 솔루션

동기화된 LIV 테스트를 수행하려면 VCSEL 구동 펄스와 동일한 시간 간격 내에서 포토다이오드 응답을 측정해야 합니다. 키사이트 정밀 PXIe 소스/측정 장치(SMU)는 직류(DC)부터 펄스까지 VCSEL 및 포토다이오드 측정을 지원하며, 짧은 펄스 측정 윈도우에서의 저잡음 측정, 파형 캡처를 위한 고속 샘플링, 그리고 정밀한 동기화 타이밍 제어 기능을 제공합니다. 한 쌍의 키사이트 정밀 PXIe 소스/측정 장치(SMU)를 구성하여 VCSEL 및 PD 측정을 수행할 수 있으며, 한 대는 VCSEL 구동 전류를 소싱하고 다른 한 대는 해당 PD 응답을 측정합니다. 또한 이 솔루션은 암전류 특성화를 위해 DC 측정에서 최대 100 fA의 낮은 전류 측정 해상도를 지원합니다.

동기화된 VCSEL 및 PD 측정 솔루션의 블록 다이어그램

VCSEL 및 포토다이오드 측정값을 동기화하는 방법

동기화된 VCSEL 및 PD 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

정밀 PXIe 소스/측정 장치(SMU) 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?