如何評估太陽能電池的IV特性

精密電源/量測單元 (SMU)
+ 精密電源/量測單元 (SMU)

使用源表評估太陽能電池的 IV 特性

太陽能/光伏電池的準確特性分析需要電流源、電壓源、電流錶和電壓錶的組合功能。太陽能電池的必要量測包括 IV 參數和特性,包括短路電流、開路電壓和最大功率點。脈衝量測對於測試太陽能電池至關重要,以防止元件自熱導致量測結果失真。太陽能電池量測通常需要 4 線式量測(遠端感測),以消除測試導線殘餘電阻引起的電壓誤差。

透過 2 線式連接進行測量,當測量電阻與測試導線的電阻相當時,可能會導致顯著誤差。4 線式測量使用一對導線施加電流,另一對導線監測電壓。此方法消除了電纜電阻效應,僅測量待測裝置上的電壓降。此外,4 線式測量方案將感測點之間的電壓保持在指定電壓,確保太陽能電池在指定的測量條件下進行嚴格特性分析。

太陽能電池 IV 特性分析解決方案

特性化太陽能電池的 IV 特性,需要所有四個量測象限的廣泛電流和電壓量測功能。Keysight 太陽能電池 IV 特性化解決方案可執行準確、高解析度的電流對電壓量測,以便準確輕鬆地量測光伏電池的 IV 參數和特性,包括短路電流、開路電壓和最大功率點。此解決方案提供 6.5 位數的源和量測解析度,以及低至 10 fA 和 100 nV 的源和量測解析度。

探索我們太陽能電池 IV 特性化解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?