是德科技與 NVIDIA 攜手加速靈活虛擬化網路及高價值行動服務的開發
Keysight 的使用者設備(UE)模擬解決方案可加速部署軟體定義網路架構
SANTA ROSA, Calif. March 26, 2020
是德科技(Keysight Technologies, Inc.,紐約證券交易所代碼:KEYS)是一家領先的科技公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保護全世界。該公司於今日宣布正與 NVIDIA 合作加速開發靈活的虛擬化網路與高價值行動服務。
行動營運商正在轉型其網路,採用動態虛擬化無線接取網路(vRAN)架構和開放式 RAN(O-RAN)標準介面,以具成本效益且靈活的方式提供依賴低延遲和高傳輸量的大量服務。軟體定義的彈性網路架構使行動營運商能夠滿足新數位時代的需求,在此時代中,消費和產業使用者將受惠於擴增實境/虛擬實境(AR/VR)、自動駕駛、智慧工廠和遊戲中的高價值服務。
Keysight 提供各種解決方案,使行動營運商和網路設備製造商(NEM)能夠驗證 5G 與傳統無線接取網路以及對確保使用 vRAN 架構之應用程式的終端使用者體驗至關重要的核心網路。Keysight 的使用者設備模擬(UEE)解決方案套件符合 3GPP 和 O-RAN 標準組織所制定的規格,使 NVIDIA 能夠透過增強型通用公共無線介面(eCPRI)測試 NVIDIA Aerial 軟體開發套件(SDK)。Aerial SDK 使電信公司能夠建構和部署最具可程式化與可擴充性的軟體定義 5G 虛擬無線接取網路(RAN),以在邊緣提供新的 AI 與 IoT 服務。
Keysight 網路接取集團副總裁兼總經理 Giampaolo Tardioli 表示:「我們與 NVIDIA 合作,採用 Keysight 自動化且具可擴充性的 5G 使用者設備模擬解決方案,協助行動產業建立並提供高價值的 5G 使用案例。Keysight 的 5G 解決方案使網路基礎設施供應商和行動營運商組成的生態系統能夠徹底驗證跨不同無線與光學介面的虛擬化 5G 無線接取和核心網路功能效能。」
Keysight 的 UEE 解決方案使用戶能夠透過無線通道與 O-RAN 介面加速驗證 RAN。整合的精密通道模擬功能可讓使用者驗證部署在複雜無線環境中的 RAN 效能。使用者可以在任何 3GPP 指定的頻段中存取涵蓋真實世界情境的完整範圍,以進行通訊協定和負載測試。
NVIDIA 計算軟體副總裁 Chris Lamb 表示:「藉由 Aerial SDK,我們利用可程式化 GPU 的龐大計算能力,協助電信產業因應 5G 訊號處理不斷增長的計算需求。透過與 Keysight 合作驗證 Aerial 的 O-RAN 相容無線介面,我們得以使用他們的尖端工具、開發人員支援和 5G 專業知識。」
是德科技小檔案
是德科技 (Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS) 是一家領先的科技公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保障世界安全。是德科技的解決方案透過從設計模擬、原型驗證、製造測試到網路與雲端環境優化的產品組合,協助客戶最佳化網路,並以更快的速度和更低的成本將電子產品推出市場。客戶涵蓋全球通訊生態系統、航太與國防、汽車、能源、半導體以及一般電子產品終端市場。是德科技在 2019 會計年度的營收為 43 億美元。如需更多資訊,請造訪 www.keysight.com。
# # #
有關是德科技的其他資訊,請參閱新聞室 https://www.keysight.com/go/news 以及 Facebook、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。
Keysight 聯絡人:
Geri Lynne LaCombe, 美國/歐洲
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com