功能特色
是德科技的 Nemo Tools 被用於德國全國性的行動網路效能評比活動
德國最大消費者測試雜誌 IMTEST 攜手德國寬頻網路測試技術與市場領導者 zafaco GmbH,並在是德科技的支援下,第二次發布了德國大規模路測(drive test)活動的結果。此次測試的宗旨是透過對三大行動網路營運商(Telekom、Vodafone 和 Telefónica (O2))進行基準測試,找出德國最佳的行動網路。今年測試的主要結果顯示,所有受測營運商的整體表現均十分良好,德國的網路涵蓋範圍正持續改善,行動訊號死角也越來越少。根據測試結果,Telecom 擁有德國最佳的行動網路,獲得「很好」的評分(1.4),Telefónica (O2) 以「好」的評分(1.8)名列第二,Vodafone 則以 2.1 的整體評分位居第三。
zafaco 針對 IMTEST 行動網路測試所進行的廣泛調查,採用了多種資料收集方法的獨特組合,充分反映出網路效能與使用者體驗。這包含路測活動、評估行動與市內電話網路之間以及不同行動網路之間的語音品質。此外,也透過「群眾外包(crowdsourcing)」評估以使用者為基礎的資料。這些資料涵蓋下載與上傳資料傳輸速率,以及這些測得的傳輸速率與行動網路營運商網路可用性之間的關聯性。
路測量測是使用是德科技的可攜式網路基準測試解決方案 Nemo Backpack Pro 搭配 Nemo Outdoor 軟體,以及針對 Microsoft Teams 的 應用程式測試自動化(ATA)方法來執行。
zafaco GmbH 創辦人兼董事總經理 Christoph Sudhues 表示:「我們與是德科技的合作,為我們的測試活動注入了創新的量測方法,例如測試 Microsoft Teams 與 WhatsApp,以及 5G 獨立組網(5G SA)和新無線電語音(VoNR)等最新技術。is德 Nemo 團隊在測試前後提供的卓越支援讓我們印象深刻。我們已經開始期待未來的合作專案。」
在為期五週的活動中,測試工程師駕駛車輛行駛了 10,000 公里,穿越三十個主要城市、鄉鎮道路和高速公路,涵蓋了約莫一千五萬人口的區域,並收集了約 160,000 個測試連線的資料。量測範圍涵蓋漢堡、柏林、圖林根、布倫瑞克和北萊茵-威斯特法倫等地區。IMTEST 所發布的結果提供各個地區的單獨數據,以及全德國的綜合結果。
是德科技網路無線解決方案與專用網路副總裁兼總經理 Jagadeesh Dantuluri 表示:「我們很高興能與 IMTEST 和 zafaco 的專家合作,運用我們解決方案的最新功能(例如應用程式測試自動化(ATA))來支援這項大規模測試活動。ATA 是一種獨特的方法,可用於測試行動應用程式(如 Microsoft Teams)的真實終端使用者體驗,這是一個絕佳的機會,能將其應用於為德國消費者提供關於網路品質可靠且全面的結果。」
近年來,全球各地使用行動應用程式來存取數位內容、參與社群媒體平台以及遊玩線上遊戲的情況大幅成長。IMTEST 與 zafaco 擴大了測試範圍,涵蓋了消費者使用行動網路的重要趨勢,並於今年首次測試社群媒體應用程式的服務品質。
- 閱讀原始文章(德文)
- 關於測試程序的更多詳細資訊(德文)