最新的氣候科學指出,世界必須大幅遏制全球氣溫上升,以避免氣候變遷最嚴重的影響。我們都必須盡自己的一份力量,減少全球溫室氣體 (GHG) 排放。

透過 2015 年巴黎協定,世界各國政府承諾將全球氣溫上升限制在遠低於 2 °C,並努力將升溫限制在 1.5 °C。2018 年,政府間氣候變遷專門委員會警告,氣溫上升超過 1.5 °C 將會帶來嚴重的氣候影響。為避免災難,溫室氣體排放必須在 2030 年前大致減半,並在 2050 年前達到淨零排放。

歡迎與 Keysight 一同致力於更永續的未來。

Keysight 的環境永續發展目標

近期與長期目標

能源和排放目標支援 Keysight 在公司營運中 (範疇 1 和 2) 達成排放目標的策略。

顯著成就

  • 2021 年 5 月:承諾在 2040 會計年度結束前,實現範疇 1 和 2 的淨零排放。
  • 2021 年 9 月:承諾實施科學基礎減量目標倡議 (SBTi)。
  • 2022 年 3 月:完成範疇 1、2 和 3 的第三方驗證。
  • 2023 年 7 月:提交年度 CDP 氣候變遷問卷,並獲得 B 級評分(首次提交是在 2016 年)。
  • 2023 年 10 月:獲悉 SBTi 已批准近期科學基礎目標。
  • 2023 年 11 月:發布公司首份獨立氣候相關財務揭露工作小組 (TCFD) 報告。

減少碳排放的商業效益

  • 品牌聲譽: 強大的環境永續發展計畫表明公司關心地球並負責任地使用資源,從而提升其聲譽。
  • 利害關係人信心:鼓勵永續發展並減少碳足跡的企業,更容易贏得客戶、員工和投資人的信任。
  • 業務韌性:採用環保實踐的公司能更好地適應氣候相關風險,並為所有人創造一個更穩定、更安全、更永續的未來。
  • 能源轉型:低碳技術產生的污染少於傳統能源,是邁向低碳未來轉型的關鍵部分。

減少碳排放不僅對環境、我們的社區和地球的未來有益,同時也是一項有利的業務。

歡迎與我們一同致力於減少溫室氣體排放,以符合 1.5 °C 目標。

其他資訊

需要協助或有疑問嗎?