A ciência climática mais recente indica que o mundo precisa reduzir drasticamente o aumento da temperatura global para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Todos nós devemos fazer nossa parte para reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa (GEE).

Por meio do Acordo de Paris de 2015, os governos mundiais se comprometeram a restringir o aumento das temperaturas globais para bem abaixo de 2 °C, com esforços para limitar o aumento a 1,5 °C. Em 2018, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas alertou que exceder um aumento de 1,5 °C causaria impactos climáticos graves. Para evitar uma catástrofe, as emissões de GEE devem ser reduzidas aproximadamente à metade até 2030 e chegar a zero líquido até 2050.

Junte-se à Keysight em nosso compromisso com um futuro mais sustentável.

Metas de sustentabilidade ambiental da Keysight

Metas de curto e longo prazo

As metas de energia e emissões apoiam a estratégia da Keysight para atingir as metas de emissões nas operações da empresa (escopos 1 e 2).

Conquistas notáveis

  • Maio de 2021: Comprometeu-se a atingir emissões líquidas zero nos escopos 1 e 2 até o final do ano fiscal de 2040.
  • Setembro de 2021: Comprometido com a iniciativa Metas baseadas na ciência (SBTi).
  • Março de 2022: verificação terceirizada concluída dos escopos 1, 2 e 3.
  • Julho de 2023: Enviou o questionário anual de mudanças climáticas do CDP e recebeu uma pontuação de classificação B (o primeiro registro foi em 2016).
  • Outubro de 2023: Tomou conhecimento de que a SBTi havia aprovado metas de curto prazo com base científica.
  • Novembro de 2023: Lançado o primeiro relatório autônomo da força-tarefa da empresa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima (TCFD).

Benefícios comerciais da redução das emissões de carbono

  • Reputação da marca: Um programa sólido de sustentabilidade ambiental demonstra que a empresa se preocupa com o planeta e usa os recursos de forma responsável, fortalecendo sua reputação.
  • Confiança das partes interessadas: As empresas que incentivam a sustentabilidade e reduzem sua pegada de carbono têm maior probabilidade de ganhar a confiança de clientes, funcionários e investidores.
  • Resiliência empresarial: As empresas que adotam práticas ambientalmente corretas estão mais bem equipadas para se adaptar aos riscos relacionados ao clima e criar um futuro mais estável, seguro e sustentável para todos.
  • Transição energética: As tecnologias de baixo carbono geram menos poluição do que as fontes de energia tradicionais e são uma parte essencial da transição para um futuro de baixo carbono.

Reduzir as emissões de carbono não é bom apenas para o meio ambiente, para nossas comunidades e para o futuro do nosso planeta - é também um bom negócio.

Junte-se a nós em nosso compromisso de reduzir as emissões de GEE de acordo com a meta de 1,5 °C.

Informações adicionais

Deseja ajuda ou tem dúvidas?