影片
誠摯邀請您參加我們的獨家網路研討會,深入探討 Wi-Fi 7 的最新資訊。我們的專家將探討 Wi-Fi 的演進,重點介紹 Wi-Fi 7 帶來的進步和新功能,以及它在測試和量測方面帶來的挑戰。
我們將概述 Wi-Fi 的技術進程和市場展望,隨後詳細討論 Wi-Fi 7 的創新功能。這些功能包括多鏈路操作、更高的資料速率和超可靠低延遲通訊,它們帶來了獨特的測試挑戰。
我們的專家將引導您了解最新的測試策略,包括非信令與信令模式,以驗證 Wi-Fi 7 的性能。
我們還將涵蓋 Wi-Fi 7 訊號產生與分析,以及哪些訊號分析儀能提供最佳的誤差向量幅度 (EVM) 讀數和卓越的掃頻顯示平均雜訊位準 (DANL),確保滿足高頻、寬頻寬需求的優異訊號分析。
設計和測試智慧型裝置、物聯網、VR 或 AR 裝置的工程師。部署客戶端設備 (CPE) 或 Wi-Fi 網路的營運商和系統整合商。