影片
최신 커스텀 ASIC 칩과 14비트 ADC를 탑재하여 새롭게 출시된 HD3 오실로스코프는, 기존 고해상도 오실로스코프 대비 4배 높은 수직 해상도와 절반 수준의 노이즈 플로어를 제공하여 신호를 더욱 정밀하게 측정할 수 있습니다. 이번 온라인 세미나에서는 키사이트의 새로운 오실로스코프가 전자 디바이스, 전원/전력 테스트, 자동차 전장 신호 디버깅 등 다양한 분야에서 어떻게 활용될 수 있는지를 실제 데모와 함께 쉽게 설명해 드립니다. 최신 기술과 응용 사례를 한눈에 확인할 수 있는 기회이오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
디지털 디버깅 엔지니어, 전원 및 전력 공급 테스트, 자동차 전장 신호 분석 엔지니어, R&D 연구원, 고해상도 신호 분석과 저노이즈 측정이 필요한 분