尋找感興趣的產品?
雷达
满足雷达系统工作流程各个阶段的需求
与商用电子和通信技术一样,从完全模拟设计到模拟/数字混合设计的演进推动了功能和性能的不断进步。 在雷达系统中,频率越来越灵活。 信号制式和调制方案,无论是脉冲式还是其他,都在变得更加复杂,这就提出了对更高带宽的要求。 先进的数字信号处理(DSP)技术可用来掩盖系统操作,避免干扰。
诸如有源电子控制阵列(AESA)之类的架构依赖于氮化镓(GaN)等先进材料来实现更好的波束赋形和波束控制性能。 是德科技提供的解决方案能满足从设计到安装和验证的雷达系统开发各阶段的需求。
雷达系统测试工作流程
以下是测试雷达系统各阶段的主要步骤:
- 发射接收模块/天线/元器件
- 雷达 DSP/FPGA 开发
- 子系统集成
- 雷达部署
- 雷达范围测试,天线
- 硬件在环(HIL)测试
- 发射接收模块和天线测试
- 雷达信号仿真
- 目标仿真
- 元器件测试
发射-接收模块测试
AESA 相控阵天线可以合成成千上万个天线方向图,提供高性能、高能力和灵活性。 表征数十万甚至数百万个天线方向图非常耗时。 使用快速源和接收机对于应对这些挑战非常有帮助。 是德科技的仿真、天线测试和发射接收模块测试解决方案组合提供独特的功能、速度和精度组合,可降低您的测试成本。
雷达目标仿真
雷达系统测试的新要求推动了对更高带宽、更多通道、相位一致性和更低延迟的需求。 雷达测试以应对新威胁所需的时间越来越紧迫。 采用灵活的商业现货(COTS)架构来解决现代雷达目标仿真需求至关重要。 获取可部署组件来创建雷达目标仿真器的成本可能很低,但为了开发合适的目标仿真器测试而投入的自我集成、校准、时间、精力和准确性成本很高,这就增加了总体解决方案的成本。
考虑到较低的开发成本,购买特定的定制雷达目标仿真器似乎价有所值,但是与创建 DSP 和集成各种必要硬件相关的成本仍然很高。 更新的测试和测量设备(如 Keysight M3302A)可提供一个灵活的平台,让您能以最少的集成时间/成本立即进行开发。
雷达信号仿真
现代雷达信号在频率和振幅上都很灵活,并且随着 TRM 和天线技术的改进也变得更加复杂。 这种复杂性对于逼真的电子战仿真而言是一个问题。 在综合软件实用程序中仿真雷达信号并使用 COTS 硬件进行验证对于更高效地测试您的设计很有必要。 是德科技的 SystemVue W1905EP 雷达模型库等工具支持许多不同的参数,可以非常准确地描绘您的雷达信号。 这包括:天线和扫描方向图、调制、模式以及对其他先进系统(如 UWB、SAR、相控阵和 MIMO)的支持。
雷达安装和验证
雷达是航空航天/国防通信系统中的重要元素。 然而,由于工程师和技术人员需要携带大量仪器,因此在雷达测试现场存在挑战。 此外,手持产品传统上缺乏测量脉冲信号所需的性能,而雷达现场测量则通常与使用实验室仪器进行的测量没有关联性。
提高现场测量的精确性是 Keysight FieldFox 分析仪的关键驱动因素。 有了 FieldFox 分析仪,您只需带一台仪器到现场即可验证和测量雷达脉冲特性、S 参数、发射机功率、噪声系数等,或是进行频谱分析和实时频谱分析。 此外,使用 FieldFox 进行的所有测量都与台式分析仪的测量结果一致。
雷达系统测试相关产品
需要帮助或遇到问题?