儀器校驗的 6 大主軸

應用說明

摘要

選擇校驗服務供應商看似非常簡單 — 不過就是校驗而已,只要供應商擁有一般執業證照(ISO9000 註冊、ISO17025 認證等),無論選擇什麼服務或是選哪一家供應商,應該都差不多吧?但實情卻非如此,加上校驗服務缺乏法規監管,使得不同校驗的實際效果和品質,落差極大。

 

簡介

為了呈現不同校驗服務之間的差異,並幫助非技術性客戶了解每項差異的重要性,是德科技就六個不同主軸來進行深度探討,每個主軸都會影響校驗的成效,同時也會影響到貴公司購買該服務的直接或間接成本。本文將逐一討論下列主軸:

  1. 測試範圍(有多少參數?每個參數各有多少測試點?)
  2. 所提供的資訊(校驗服務提供了哪些資料?是否提供調整前和調整後的資料?)
  3. 量測不確定性(測試品質如何?)
  4. 校驗週期(校驗週期多長?校驗頻率可以改變嗎?)
  5. 校驗交期(儀器送驗的時間有多長?)
  6. 套裝方案(有哪些不同價格和服務的套裝方案?服務包含哪些項目?)

 

主軸 1:測試範圍

毋庸置疑的,對儀器進行的校驗越徹底,使用者對該儀器執行的量測,就越有信心。一般來說,儀器製造商會建議應測試的參數,以及每項參數應加以檢驗的測試點數。但低價儀器供應商往往省略其中許多測試。由於目前沒有任何技術組織明確規範適當的校驗與必要的測試範圍,因此他們的作法並未違反任何規定或準則。

有三個主要原因使得廠商刻意省略測試項目:

  1. 供應商欠缺執行相關測試所需的設備
  2. 測試複雜且耗時,或是需要特殊技術
  3. 商品售價低,不足以執行全部的測試

 

通常這意味著,儀器重要規格未經適當測試,因而在您不知情的情況下,提供錯誤的量測結果。這可能導致使用該儀器測試產品時,出現兩種有害的情況:

  1. 良好的產品未通過測試,導致昂貴的重工,而且重工部門內 NFF(未發現錯誤)事件增加(製造業之重要指標)
  2. 劣質產品通過測試,導致保固期內退貨和修理成本雙雙增加,並造成商譽受損。

 

例證

某家企業將一台純量分析儀的檢測頭,送到一家信譽良好的公司進行校驗。主要的校驗程序是在儀器頻率範圍的低端、中端和高端三點,進行頻率點量測。根據校驗公司的測試報告,此儀器的效能符合規格,並核發了校驗證書。然而,之後該企業使用校驗後的儀器進行量測,卻得到了奇怪的結果,於是將儀器重新送到是德科技,以尋求另一方的意見。

 

是德科技的測試程序是對儀器的整個頻率範圍,進行完整的掃瞄。這次的校驗清楚顯示,儀器的檢測頭在某個頻率上有問題,而第一家校驗公司並未測試此頻率。如果一開始就透過掃頻方法來校驗該儀器,客戶應可省下大量的時間和金錢。

 

這個案例就好像是一名水手站在帆船桅杆的瞭望台上,透過望遠鏡望向正東方、正北方、正西方,然後報告船長:「我沒看見船隻」。

 

例外情況

我們須強調一點,如操作得宜,較少的測試不見得是壞事。有些特定應用,只會用到儀器的部分功能。在此情況下,較少的測試是可接受的,亦即在校驗時,專注於一些實際上會用到的功能或範圍。尤其是針對這些特定功能和範圍進行的測試,比正常的完整校驗來得更全面時,效益最為顯著。

 

但如果您的儀器常用於多項應用或一般應用,這個方法就有待商榷。

 

主軸 2:校驗所提供的資訊

校驗服務供應商在校驗過程中提供的測試資訊,是您做出決策的基礎。因此,能否取得所需資訊,以及資訊是否正確,至關重要。

 

有鑑於此,完成校驗後,廠商應提供充足的資料,以了解設備在每個測試點的效能。這些資訊是測試廣度和精密度的證明,並且可用來對不同供應商的服務,進行客觀的比較。

 

除此之外,這些資訊在其他方面還有更重要的用途。當校驗供應商發現儀器超出規定的容差度(OOT),那麼您很可能在某個時間點,使用該儀器執行了錯誤的量測。如欲評估這個情形是否導致了測試驗證失效,您需要知道儀器在哪裡超出了容差度,以及超出多少,以便決定是否需採取彌補行動,例如重測或召回產品。假如沒有這些資訊,您可能不知道測試結果有誤;又或者,如果校驗報告僅告知儀器超出容差度,卻未提供更詳細的資料,您便無法依此做出正確的決策。

 

唯有在校驗供應商對收到的設備進行全面的性能測試時,他們提供的校驗資料才是真正有用的。若在此測試過程中對設備進行任何的調整,將在後續測試時破壞測試完整性。因此如有任何調整,供應商須再次進行測試,並以第二組資料來確認儀器是否在容差度內,讓使用者能信心十足地使用該設備進行量測。

 

另一項重要的資訊是「量測不確定性」。簡單來說,它的意思是用來測試儀器的設備,其準確度至少應比受校驗的儀器高出四倍。(四倍通常被認為是最低測試準確度比值(TAR),以便進行有效的校驗)。

 

更詳細的不確定性資訊會列出各項參數,並提供與不確定性相關的摘要表。其中的數值可採用量測單位的絕對值(例如 ± 0.2 mV)或相對值(例如 ± 0.5%)呈現。

 

最完整的不確定性資訊,會與量測資料一併提供,並同時附上所有數值。最理想的格式是,將量測值、規格和不確定性,統一以相對值或絕對值格式呈現。

 

主軸 3:量測不確定性

量測不確定性可以告訴您測試結果的優劣 — 也就是校驗服務供應商的量測準確度。如果不知道量測不確定性,就無法看見這個主軸,但它對驗證校驗的實際效用,卻有重大的影響。

 

不確定性可以清楚指出供應商是否具有執行量測的技術能力。您可自行評估,或是透過專業認證,來獲得量測不確定性資訊。經認證的不確定性較有參考價值,因為是由公認的認證機構進行獨立評估,例如英國的 UKAS、日本的 JCSS、德國的 DKD、美國的 A2LA 和 ANAB 等。

 

您可以查看認證校驗實驗室的最佳量測不確定性數值,這類資訊是公開的,通常可在其網站中取得。如此一來,您可確知實驗室的技術能力,並且用此資訊,比較不同實驗室執行特定量測的能力。不僅如此,您還可藉此判斷一間實驗室是否其實不具備執行某些校驗的能力。

 

就認證來說,不少實驗室在特定測試上取得認證,但卻接受超出其認證範圍的專業設備校驗任務。只要在某一項量測上取得認證,即便他們的能力不足以校驗多數儀器,他們還是可以展示認證證書,並且宣傳他們是通過認證的實驗室。

 

例證

我們就兩項相當基本的量測,評估英國校驗供應商的認證制度或範圍,結果發現一個有趣的現象。

 

我們選擇的兩項量測,分別為 10 MHz 頻率,以及 1 V 直流。資訊取自 UKAS 網站。

 

就 10 MHz 頻率而言,不同服務供應商認證的不確定性,落差相當大,其中最佳不確定性為 1×10⁻¹²,最差的則為 3×10⁻⁶。因此,在量測 10 MHz 時,最佳的不確定性僅為 ± 0.00001 Hz,而最差的不確定性為 ± 30 Hz。由於多數石英振盪器的頻率比 ± 30 Hz 來得窄,因此不確定性最差的業者,對石英振盪器或任何儀器(不論其頻率量測準確度為何)所執行的校驗,都是沒有意義的。

 

就 1 V 直流而言,不確定性的落差沒那麼大,但仍然很顯著;最佳為 4×10⁻⁷,最差的則為 2×10⁻⁵。現今許多數位萬用電錶的解析度都達到了 6.5 位數,代表它應該能夠將測得的 1 V 直流,以 1.000000 V(即 1 微伏特)的刻度顯示。當不確定性是 4×10⁻⁷ 時,應可準確量測到 0.4 微伏特 — 對此量測來說已經夠準確了。當不確定性是 2×10⁻⁵ 時,則只能準確量測到 20 微伏特。以這樣的準確度來說,萬用電錶的最後一個位數將完全不可信。

 

請牢記,服務供應商公布的「最佳量測能力」,不見得是對特定產品進行校驗時的實際不確定性。您可藉由比較幾個機型的證書/報告,以便從不同角度來確認不確定性。

 

主軸 4:校驗週期

校驗週期係指儀器進行校驗的頻率。通常製造商會提供每一款儀器應進行校驗的建議時間間隔,通常是 1 年或 2 年。間隔時間長短,乃依儀器內各種元件的平均漂移率來訂定。在開發儀器時,廠商會盡其所能降低產品的漂移,但漂移是無法完全去除的係數,這也是儀器一定要進行校驗的原因。

 

您需要兩項資訊,以便評估是否應在製造商建議的週期之外,以不同的間隔進行校驗。

  1. 儀器的校驗歷史
  2. 儀器的主要用途

 

關於第一點,請直接參見前面有關主軸 2 的討論。一個普遍接受的演算法是:如果經過三次校驗,儀器都維持在規格內,則校驗的時間間隔可合理拉長。同理,如果儀器在連續兩次校驗中都經過調整,則應縮短時間間隔。這個程序需要不間斷的觀察並持續實施。

 

第二點則與風險有關。如果儀器執行是極關鍵的量測,您可採取更謹慎的作法,縮短校驗的時間間隔,以減少出現錯誤量測的風險。反過來說,如果不良量測對您的應用造成的影響不大,則校驗的時間間隔可合理拉長。

 

若將風險和校驗歷史兩者納入考量,您可實施有效的校驗週期管理方案,以便將關鍵量測的品質風險降到最低,並同時控制成本。

 

主軸 5:校驗交期

到了校驗週期時,通常您的儀器需暫時停工,並送至他處以進行校驗,大約需要一週,甚或更久的時間才能送回。也就是說,所有與該儀器相關的作業都要停擺。在不能停工的緊急狀況下,您可能需購買或租用備用儀器,以便在儀器送驗時繼續作業。

 

如果已知設備送驗時間為兩個星期,您可以事先規劃、安排使用備用設備,或租用替代設備。但如果約定好的兩個星期變成三個星期,或更久,您須負擔的成本將大幅增加,整件事也脫離了您的掌控。因此,理想的校驗應耗時短,而校驗供應商能否信守承諾的校驗時間,也至關重要。

 

有些公司提供現場校驗服務,可將校驗時間縮短至幾小時 — 剛好是執行校驗所需的時間。這類服務的收費較高,但與購買或租用備用儀器相比,所增加的服務支出是微不足道的。

 

提醒您,現場校驗服務是理想的方案,但仍需要注意校驗服務供應商的技術,是否符合您的需求。提供現場校驗的廠商,大多只能執行部分測試,而且校驗後的量測不確定性可能比較大。您通常是在校驗人員帶著有限的測試設備到廠後,才發現他們的校驗能力不足。

 

是德科技所有校驗服務,皆提供一致的標準和品質,無論校驗地點是在是德科技的服務中心,或在客戶的廠房,我們的服務始終如一。

 

主軸 6:套裝方案

校驗費用方面,客戶通常只考慮使用基本服務。可是您有沒有想過,如果使用套裝方案,您可減少若干無形的成本,例如送出採購訂單、支付發票等,同時亦可去除服務合約中的某些名目,來減少服務費用。

 

是德科技提供多元的校驗套裝方案,可減少購買校驗服務的直接和間接成本。其中許多方案可允許您在一年內分期付清,以減少支出的劇烈起伏。

 

有關校驗費用,其實還有其他考量,例如運輸費和輕度維修。如果這些全都包含套裝方案中,省下來的金額就相當可觀了。否則,一些額外收取的費用,可能會令您大吃一驚。

 

這六個主軸中,每一個都會影響您所購買的校驗服務的成本和品質。是德科技希望這份應用說明,有助於您做出明智的決定,而非僅依據第 7 個主軸 — 價格 — 來尋找校驗服務。

 

請下載此 PDF 以了解更多資訊。