功能特色
Keysight World:創新預覽
June 14, 2023
Keysight World: Innovate 盛大回歸,比以往更具前瞻性。
Keysight 針對科技領袖、工程師和創新者舉辦的年度願景會議將於 6 月 20 日隆重登場,探討正在重塑我們生活、工作和周遭世界方式的快速演進技術。
Keysight World: Innovate 圍繞著最受期待的創新轉變——元宇宙、軟體定義車輛(SDV)、非地面網路(NTN)與數位醫療——為您披荊斬棘,提供這些趨勢的深度見解。每天您都可以透過主題演講和小組討論,接觸來自產業領袖的前瞻性觀點。
以下是今年虛擬活動中將分享的部分見解。
透過 5G / 6G 繪製元宇宙的資訊高速公路
元宇宙的基礎是連線能力。多層次的 5G 以及未來的 6G 必須無縫連接並和平共存,元宇宙才能將一切串聯起來。憑藉 5G 和 6G 最終將提供的無與倫比的運算與連線能力,由地理或位置所定義的傳統界線將幾乎完全消失。
是德科技 6G 行銷總監 Sarah LaSelva 表示:「每項顛覆性技術都會開創幾年前聞所未聞的新功能。想想無所不在的 Wi-Fi 如何改變商務旅行,或是電子商務品牌如何利用社群媒體和使用者產生的內容 —— 在元宇宙及其潛力方面,我們目前正處於類似的關鍵點。」
隨著 5G 和 6G 的成熟,全新類別的裝置和應用程式將進入市場,例如用於駕駛的新免持介面以及更身臨其境的教育體驗。
她表示:「想像一下身臨其境的生物學體驗,醫學系學生可以字面上的意思『進入』人體內部,探索人體如何隨著各種疾病和狀況而改變。元宇宙將徹底消除網際網路是一個孤獨、匿名目的地的刻板印象。」
軟體定義車輛與驅動車輛的感測器融合
軟體定義車輛 (SDV) 是汽車產業邁向全面自動化旅程中的下一個關鍵演進。然而,隨著車輛嵌入更多軟體,駭客可利用的漏洞也會增加。
是德科技自動駕駛車業務開發經理 Aaron Newman 表示:「對自動駕駛車 (AV) 而言,遭受攻擊的後果可能是財務或個人資料的損失,最壞的情況下甚至可能危及生命。因此,確保在設計階段識別並解決每一個潛在漏洞,對於提供安全無虞的自動駕駛體驗至關重要。這包含了車輛上路後的每一個軟體或系統更新。」
新興技術:探索太空網路與數位醫療的未來
諸如非地面網路 (NTN) 和數位醫療等新興技術,正以我們僅能想像的方式重塑我們所處的世界。轉向使用 NTN 來輔助地面 5G 網路,為全球連線以及太空大規模物聯網的新應用創造了無限可能。
是德科技衛星與太空任務保證解決方案總監 Phil Lorch 表示:「想像一下全球寬頻連線,即使在阿拉斯加等孤立且偏遠的地區,建立地面基礎設施來支援地面連線在經濟上不可行或實際無法達成,也能實現連線。NTN 將使這種連線無所不在,並消除我們在航海、露營、登山以及如任務關鍵型航太與國防等產業中所面臨的連線挑戰。」
人工智慧驅動的數位醫療與裝置有望大幅改善疾病預測、診斷、治療以及患者的醫療成效。然而,在實現大規模個人化醫療之前,仍有一些潛在問題需要解決。
是德科技數位醫療業務開發經理 Erik Johnson 表示:「其中的一個關鍵挑戰是消費性穿戴式裝置及其他連線裝置的互通性,這些裝置正產生大量用於個人化醫療的健康相關資料。解決這些問題需要為整個產業實作一個簡化且標準化的基礎設施,並以現有的州和區域健康資訊交換為基礎,以促進當今數百万份醫療文件的安全傳輸。」
參加 Keysight World: Innovate 虛擬活動以了解更多資訊: