変調信号におけるピーク対平均電力比の測定方法

ピーク電力および平均電力センサー
+ ピークおよびアベレージ・パワー・センサ

信号エンベロープ変動の特性評価

デジタル変調された無線周波数(RF)信号は、瞬間ピーク電力と平均電力の間に大きな違いが生じることがあります。この関係は一般にピーク対平均電力比(PAPR)として表され、信号の電力分布や、RF送信機、アンプ、その他のコンポーネントにかかる負荷に関する有用な情報を提供します。ピーク対平均電力比が高い場合、追加の送信機バックオフが必要になり、RFパワーアンプの動作効率に影響を与える可能性があります。したがって、エンジニアは、比率を正確に決定するために、同一の信号条件下でピーク電力と平均電力の両方を測定する必要があります。

測定セットアップには、互換性のあるパワーメータと被試験変調RF信号に接続されたピークおよび平均パワーセンサが含まれます。エンジニアは動作周波数と信号レベルを設定し、適切な測定設定を構成して、同じ信号からピーク電力および平均電力の測定値を取得します。得られた値を比較することで、異なる変調条件や動作状態におけるPAPRを評価できます。このワークフローは、ピーク電力と平均電力の関係を理解することが電力処理能力や送信機性能の評価において重要となる、デジタル変調された送信機およびRFコンポーネントの特性評価をサポートします。

ピーク対平均RF電力測定ソリューション

ピーク対平均電力比の測定では、2つの結果を意味のある形で比較できるように、一貫した信号条件下でピーク電力および平均電力の測定値を取得する必要があります。ピークおよび平均パワーセンサがRF測定を行い、互換性のあるパワーメータが測定値を処理して表示します。エンジニアは測定周波数と取得条件を構成し、変調RF信号を印加して、同じ測定セットアップからピークおよび平均電力の結果を取得します。センサのビデオ帯域幅は、ピーク測定のためにキャプチャできる信号エンベロープ変動の速度を決定し、平均電力測定は対応する平均信号レベルを提供します。測定されたピーク値と平均値を使用して、信号のピーク対平均電力比を計算または評価できます。このワークフローは、変調依存の電力特性の調査、送信機動作条件の評価、および信号ピークがRFパワーアンプの動作に与える影響の理解に役立ちます。E9326Aは、TDMAやCDMA信号などのサポートされているワイヤレスフォーマットに対して時間ゲート付きのピーク、平均、およびピーク対平均比の測定を提供し、ピーク動作と平均動作を組み合わせて評価する必要があるアプリケーションに適しています。

ピーク対平均RF電力測定ソリューションのブロック図を見る

変調信号におけるピーク対平均電力比の測定方法

ピーク対平均RF電力測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?