변조 신호에서 피크-평균 전력비를 측정하는 방법

최대 및 평균 전력 센서
+ 피크 및 평균 파워 센서

신호 엔벨로프 변동 특성화

디지털 변조된 무선 주파수(RF) 신호는 순간 피크 전력과 평균 전력 간에 상당한 차이를 나타낼 수 있습니다. 이 관계는 일반적으로 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)로 표현되며, 신호의 전력 분포와 RF 송신기, 증폭기 및 기타 부품에 요구되는 조건에 대한 유용한 정보를 제공합니다. 높은 피크 대 평균비는 추가적인 송신기 백오프를 필요로 할 수 있으며 RF 전력 증폭기의 동작 효율에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 엔지니어는 비율을 정확하게 측정하기 위해 동일한 신호 조건에서 피크 전력과 평균 전력을 모두 측정해야 합니다.

측정 설정에는 호환되는 전력 측정기와 테스트 중인 변조된 RF 신호에 연결된 피크 및 평균 전력 센서가 포함됩니다. 엔지니어는 동작 주파수와 신호 레벨을 설정하고, 적절한 측정 설정을 구성하며, 동일한 신호에서 피크 및 평균 전력 측정을 수행합니다. 결과 값을 비교하여 다양한 변조 조건이나 동작 상태에서 PAPR을 평가할 수 있습니다. 이 워크플로는 피크 전력과 평균 전력 간의 관계를 파악하는 것이 전력 처리 및 송신기 성능 평가에 중요한 디지털 변조 송신기 및 RF 부품의 특성화를 지원합니다.

피크-평균 RF 전력 측정 솔루션

피크 대 평균 전력비를 측정하려면 두 결과를 의미 있게 비교할 수 있도록 일관된 신호 조건에서 피크 및 평균 전력 측정을 수행해야 합니다. 피크 및 평균 전력 센서는 RF 측정을 제공하고, 호환되는 전력 측정기는 측정된 값을 처리하고 표시합니다. 엔지니어는 측정 주파수와 획득 조건을 설정하고, 변조된 RF 신호를 인가하며, 동일한 측정 설정에서 피크 및 평균 전력 결과를 얻습니다. 센서의 비디오 대역폭은 피크 측정에 캡처할 수 있는 신호 엔벨로프 변동의 속도를 결정하며, 평균 전력 측정은 해당 평균 신호 레벨을 제공합니다. 그런 다음 측정된 피크 및 평균 값을 사용하여 신호의 피크 대 평균 전력비를 계산하거나 평가할 수 있습니다. 이 워크플로는 변조 종속적 전력 특성을 조사하고, 송신기 동작 조건을 평가하며, 신호 피크가 RF 전력 증폭기 동작에 미치는 영향을 이해하는 데 유용합니다. E9326A는 TDMA 및 CDMA 신호를 포함하여 지원되는 무선 포맷에 대해 시간 게이트(time-gated) 피크, 평균 및 피크 대 평균비 측정을 제공하므로 피크 및 평균 거동을 함께 평가해야 하는 애플리케이션에 적합합니다.

피크 대 평균 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

변조 신호에서 피크-평균 전력비를 측정하는 방법

피크 대 평균 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?