주파수 호핑 신호의 평균 전력을 측정하는 방법

전력계 및 센서
+ 전력 측정기 및 센서

주파수 도약 신호 전력 측정

주파수 도약 무선 주파수 신호에서 평균 전력을 측정하려면 정확한 시간 정렬과 평균화를 유지하면서 빠르게 변화하는 반송파 주파수에서 신호 에너지를 캡처해야 합니다. 주파수 도약 신호는 정의된 간격에 걸쳐 불연속 주파수 간에 전환되므로, 측정 시스템이 특정 주파수 상태에 대한 편향 없이 모든 관련 신호 에너지를 캡처하도록 보장하는 데 어려움이 따릅니다. 엔지니어는 전체 도약 시퀀스에서 일관된 평균화를 유지하면서 주파수 변화에 신속하게 응답하는 측정 시스템을 구성해야 합니다. 센서 대역폭, 응답 시간, 측정 타이밍은 측정 간격이나 왜곡을 유발하지 않고 신호 거동을 추적할 수 있어야 합니다.

측정 설정에는 평균 전력계, 호환되는 광대역 전력 센서, 연속 수집 및 데이터 로깅이 가능한 소프트웨어가 포함됩니다. 엔지니어는 결과 평균이 신호의 전체 주파수 분포를 나타내도록 여러 도약 주기에 걸쳐 전력을 측정합니다. 홉 간의 변동을 캡처하고 일관된 결과를 보장하려면 적절한 평균화 기법과 연속 측정 수집이 필요합니다. 데이터 분석 도구는 측정 안정성을 확인하고 모든 주파수 상태가 계산에 포함되었는지 확인하는 데 사용되며, 이를 통해 주파수 도약 시스템의 평균 전력을 정확하게 특성화할 수 있습니다.

주파수 호핑 전력 측정 솔루션

주파수 도약 무선 주파수 신호의 평균 전력 측정은 전력계, 센서, 측정 소프트웨어를 구성하여 전체 도약 시퀀스 전반에 걸쳐 전력 데이터를 연속으로 수집하는 것으로 시작됩니다. 소프트웨어가 연속적인 도약 주기에 걸쳐 중단 없는 측정을 관리하는 동안 엔지니어는 수집 지속 시간, 평균화 동작, 샘플링 파라미터, 로깅 간격을 정의합니다. 이 솔루션은 평균 전력계, USB 및 피크-앤-평균 전력 센서, 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 동기화된 계측기 제어, 연속 수집, 자동화된 평균화, 실시간 시각화, 장기 데이터 로깅을 제공합니다. 엔지니어는 전체 도약 패턴에 걸쳐 평균 전력을 모니터링하고, 여러 측정 실행을 비교하고, 측정 일관성을 확인하고, 문서화 또는 추가 분석을 위해 결과를 내보낼 수 있습니다. 자동화된 수집을 통해 개별 주파수 홉과 측정을 수동으로 동기화할 필요가 없으므로 설계 검증, 기능 검증, 생산 테스트, 시스템 성능 특성화 과정에서 주파수 도약 송신기를 평가하기 위한 반복 가능한 워크플로가 제공됩니다.

주파수 도약 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

N1913B 평균 전력계, BV0007B 전력계 소프트웨어, U2000A USB 전력 센서, E9326A 피크 및 평균 전력 센서

당사의 주파수 도약 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?